12V输入(79A)。5V 3.3V输出(两组芯片同时工作)。每组电流峰值25A 电感量选多少UH 合适? Rr,CR,CAC 应当选取多少值合适?官方软件计算是820uh.请各位能否给个产考值?自身小白。请教这种问题纯属无奈,还请各位帮助下谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
12V输入(79A)。5V 3.3V输出(两组芯片同时工作)。每组电流峰值25A 电感量选多少UH 合适? Rr,CR,CAC 应当选取多少值合适?官方软件计算是820uh.请各位能否给个产考值?自身小白。请教这种问题纯属无奈,还请各位帮助下谢谢
可以使用我们的webench设计,进到TPS53355的主页,右侧有个设计窗口,输入你的电源的输入输出电压电流,会自动帮你设计原理图,很方便的。
你好,你可以参考官方软件,也可以参考datasheet 和 application note,datasheet中对变换器设计过程写的还是比较详细的,谢谢。
谢谢。现在在采购物料,画PCB。PCB采用双面板,覆铜4OZ 镀金。加大芯片GND面积。不知道用厚铜板对阻值有什么影响吗?
你好,电阻应该也会有所减小,线路电感减小效果更不明显,这些均不是主要目的,主要是铺铜厚可以帮你散热,谢谢。