帖子题目:充电芯片BQ24170的Power Path Selector功能,如何与BQ3050配合?
具体问题:社区会员jianlin cao在2013年11月14日,在电池管理板块针对TI的充电管理芯片BQ24170提出了相关的疑问,BQ3050电池管理把电池封装起来了。 只有一个Pack+,Pack- 。 怎么进行电源路径选择?
假设不要这个电源路径管理功能, 是把BQ24170的Vbat和System(VSys)直接连到一起?
产品功能倒是需要这个功能, 在插上电源插座的时候能够直接只要电源供电。
请指示一下这个地方如何操作?
谢谢。
我自己的思路是, 如果把Pack+ 接到电路的VBat . 把系统的所有输出接到VSys 。 不过,我们系统的电流比较大(设计最大值在15~20A)左右,这样不知是否Bq24170是否可以这么使用?
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/48469.aspx
积极参与的TI FAE:Michael Yang
从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../ Bq24170),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) Bq24170是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,
Q:BQ3050电池管理把电池封装起来了。 只有一个Pack+,Pack- 。 怎么进行电源路径选择?
假设不要这个电源路径管理功能, 是把BQ24170的Vbat和System(VSys)直接连到一起?
产品功能倒是需要这个功能, 在插上电源插座的时候能够直接只要电源供电。
请指示一下这个地方如何操作?
谢谢。
我自己的思路是, 如果把Pack+ 接到电路的VBat . 把系统的所有输出接到VSys 。 不过,我们系统的电流比较大(设计最大值在15~20A)左右,这样不知是否Bq24170是否可以这么使用?
A: 你的理解是正确的,按照你设想的架构,可以实现电源路径选择,电路图中的sys就是指所有的系统负载,即充电器没有插入时, 电池所有要直接供电的负载。
系统负载电流大则电源路径选择电路中的几个MOSFET的功率要能够大,layout更多考虑到器件和走线的寄生感抗影响,如果系统负载的等效输入电容很大,那么ACFET的导通速度应该更加慢一些。
Q:那您的建议这个power path还是需要增加的吗?
A:是的,在您的这个项目中需要外部的power path才能实现大的负载电流,如果走跟BQ24170相关的电路会使得BQ24170内部的mosfet超出最大峰值电流限制。谢谢!
Q:按照这个电源路劲的设计, 电源适配器的功率要等于充电功率加系统负载功率。这个是比较大的,需要一个大电源适配器。 所以,我们不想更换适配器。 这样, 充电和系统负载都工作的时候,电流不够的情况下 是优先在充电还是优先输出到负载? 我们是希望优先输出到负载, 然后系统负载电流使用的小的时候,再进行正常充电。 这个过程芯片是可控制的吗? 谢谢。
A:BQ24170有DPM功能,当输入电流达到最大电流限制以后,会优先满足负载的需求,此时充电只用满足负载以后剩余的电流。