Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
按照TPS54531典型电路,在面包板上搭建的,只有输出配置电阻做了改动R5=10k/1%, R6=2.2k/1%, 计算得出输出电压应为4.436V。
负载采用的是5Ω/5W的功率电阻,下图是测量结果:
从测量结果看到负载在5~20Ω输出电压会随负载变化,请问为什么会出现这种现象呢?跟输出电流有什么关系吗?我们的设设计需要提供4A电流。
电路原理图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
按照TPS54531典型电路,在面包板上搭建的,只有输出配置电阻做了改动R5=10k/1%, R6=2.2k/1%, 计算得出输出电压应为4.436V。
负载采用的是5Ω/5W的功率电阻,下图是测量结果:
从测量结果看到负载在5~20Ω输出电压会随负载变化,请问为什么会出现这种现象呢?跟输出电流有什么关系吗?我们的设设计需要提供4A电流。
电路原理图:
你好,面包板搭建的可能是原因之一,寄生参数太大。
如果不是面包板搭建,影响输出电压的精度的主要有两点一是芯片内部基准(和采样电阻精度)二闭环回路的低频增益(越高精度越好,可以用webench帮助你完成设计,谢谢。
Hi
需要用参照datasheet做PCB, 面包板无法达到芯片的layout要求,layout对于开关电源非常重要。
你可以测量一下VFB脚的电压,看是否变化。如果变化较小,从测量结果来看,估计是寄生阻抗的原因,请使用更粗的导线。
你好,你的闭环回路用webench校验过吗,可以校验一下,谢谢。