Other Parts Discussed in Thread: TPS5410
设备使用12节镍氢电池供电,充电器为18V,因此TPS5410的输入电压范围为12~18V,输出为8~12V可调,负载是用MOS管来驱动LC谐振电路,发射125kHz的信号。
使用稳压电源进行测试,发现在输入电压为15~16V左右时(几块板子都有这个现象,但是出现问题的范围略有不同),TPS5410的输出在125k信号发射的瞬间被拉低到5V左右,波形见下图。
TPS5410部分原理图如下图:
PCB如下图:
125kHz LC谐振部分的电路见下图:
将TPS5410的输出电压调低后,在12~18V间就没有这个问题,正常输出时的波形见下图: