Other Parts Discussed in Thread: BQ24620
楼主 lox chen 想使用bq24620设计一款电池充电器的设备,但是对其功能以及如何使用不太明白,故发帖求助:输入电压高于4.4v时pg的led灯开始亮,输入升到11v左右时,灯开始闪烁,再升高就灭了,测得PG输出电压很高,此外,6脚输出3.3伏电压正常,问这是怎么回事?
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/24869.aspx
TI FAE: Sheldon Cai解答了楼主的问题:PG灯亮是因为高于UVLO。灯灭时如果按照datasheet原理图相当于是通过一个电阻和LED链接到ADAPTER + 自然电压很高。这个应用的电池的充电电压是多少伏的?
楼主接着补充了一些测试遗漏的问题,如下所示:我的想要的充电电压是25V,输入是26V左右
我们来看看TI的FAE是如何回答这个问题的:datasheet第14页的内容。通过R1 R2就可以设置不同的电压了。
下面我们来看看楼主的另外几个问题:还有几个问题想要请教1:典型应用电路中D1是一个双二极管,这个二极管是两个二极管并联,有三个引脚,应用中只用了两个脚,请问另一个脚是空悬吗2;我用风枪调到300度,每个芯片焊接时间在15秒以内。为什么烧坏了好多芯片啊,我的温度太高,还是因为同一片芯片不能来回拆了再焊接3;SRP的 SRN作用又是什么呢,我测试中这两个脚间没有电压差,我的检测电阻是10毫欧,我接下来测一下有没有电流通过4;15, 13管脚的驱动电压用万用表测得为零,用数字示波器测得幅值4v,而且为正弦波,但是频率高的很离谱,达到1MHZ了都,这是干扰原因还是有其他的原因呢5:我TS脚的温敏电阻暂时用10K电阻代替了,文档中该引脚的电压范围VLTF V HTF怎么是百分数啊,是相对于哪个电压的呢,VREF?6;REGN输出6v是干什么的啊,它是怎么配合BTST给电池充电的呢,那两个N沟道mos管怎么配合啊,输出这块不是太理解
对于这些问题,我们来看看TI的技术人员是如何回答的:第一个问题:R:BAt54是单个二极管,虽然它是三个引脚,不用的那个脚是悬空的,BAT54A/C/S才是两个二极管的结构。第二个问题:焊接时间缩短一些,反复焊接会加大芯片损坏的危险;第三个问题:这两个pin脚是用于检测检测电阻上的电压 从而知道电流的大小,只要有电流流过这两个引脚应该检测到对应的电压信号;第四个问题:这两个引脚应该对应pwm频率的1和0 ,pwm的频率是300KHZ,CCM模式下 ,你应该测量到的正常信号是300khz;第5个问题:是的,对应vref;还有第6个问题:这个用于驱动下管和给上管的自举电容充电,当下管导通时,开关节点为低,regn通过二极管给自举电容充电,当下管关闭后,开关节点电压抬升至Vin ,btst电压抬升至vin+V自举电容 从而实现了自举使得上管驱动器有足够高的电压来驱动上管这个n-mosfet。在dcm时,为了能够刷新自举电容,会有一个最小的下管导通时间。
以上就是对于楼主使用bq24620一些控制问题的回答。我们可以好好学习一下。
那么bq24620 究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用bq24620 来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下bq24620这款芯片的详细功能,如下图所示,是bq24620的封装结构图:
关bq24620的封装,其实就是很简单的QFN 16PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看bq24620的的输入输出参数,如下图所示:
如上图所示,我们可以看到bq24620的最大输入电压可以大袋28V,最大的充电电流可以达到10A。的可以持2-4节的锂电池,这个对我们的设计就简单多了.
下面我们再看看bq24620的典型的应用电路图,如下所示:
关于输入电容的容量限制问题,如下图所示:
关于输出电容的问题:
关于功率MOSFET的选择问题,如下图所示:
输入滤波参数的计算问题:
此外还有电感等相关参数的计算,可以参考下面的表格。
以上就是关于bq24620的相关问题的分析学习,以及使用bq24620设计电路,以及相关的计算参数,需要注意的一些问题,与大家分享一下。