我在使用BQ24292iEVM-021评估板对BQ24292i进行评估,现在采用默认配置时VBUS供电整个充电过程是正确的,但是我在通过单片机的IIC对芯片的寄存器进行写入时芯片发送出地址信号后,芯片总是不返回ACK信号,导致通信失败,芯片的地址是6bH,IIC通信的波形也没有问题,通信时CE未使能。请问这个芯片进行IIC通信需要有特别的管脚配置才能启动么?
另外IIC驱动采用的ST官方库,已经在赛普拉斯的一款芯片上使用过,没有出现问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在使用BQ24292iEVM-021评估板对BQ24292i进行评估,现在采用默认配置时VBUS供电整个充电过程是正确的,但是我在通过单片机的IIC对芯片的寄存器进行写入时芯片发送出地址信号后,芯片总是不返回ACK信号,导致通信失败,芯片的地址是6bH,IIC通信的波形也没有问题,通信时CE未使能。请问这个芯片进行IIC通信需要有特别的管脚配置才能启动么?
另外IIC驱动采用的ST官方库,已经在赛普拉斯的一款芯片上使用过,没有出现问题。
你好。能发我一份24292程序么?我调24262的时候IIC无ACK 。 谢谢了。1599688024@qq.com