Other Parts Discussed in Thread: BQ24060, BQ24061
楼主 zhongyang sun 想使用BQ24064DRCTG4设计一款电池充电的电源,但是对其功能以及如何使用不太明白,在设计中出现了很多的问题,故发帖求助:BQ24064DRCTG4这个芯片输出的充电电压是4.2V,如果我想略升高一点输出电压,能不能在GND脚与地之间接几个二极管来提升电压?如果可以,具体需要将VSS也连接到GND脚还是地,VBAT是用200欧电阻直接接到输出上还是接到输出后下拉若干二极管之后?
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/24670.aspx
TI FAE: Michael Yang 解答了楼主的问题:不能这样做抬升输出电压,这款芯片输出CV电压4.2V ,然后25度常温下有+-0.5%的误差范围,其他温度下最大误差为+-1%,请你看看你的输出电压是否在这个范围内,如果测到的输出电压低于误差允许范围,那么尽量缩短输出端到电池的走线 减少其阻抗。如果输出电压在误差范围内,但你想通过抬高输出电压使得电池进一步接近4.2V,那么没有这个必要,在电池接近充饱时,靠近4.2V的电池电压对应的电池容量非常的少,可以忽略。反而在4.2V的基础上盲目加大充电电压会导致电压有过压危险(常规锂电池过压保护门限4.28V)。
楼主的另外一个相关问题,我们也一起去了解一下:由于特殊需要,输出电压需经过3个二极管才接到电池,即使用肖特基管子,也需要差不多4.8以上的电压输出,那有没有其他方式或者其他电池管理芯片可以解决这个问题的?
我们看看TI技术人员对于此问题的解答吧:您现在是做出来板子了吗?观察到什么现象导致您决定要加三个串接的二极管?还是现在只是方案设计阶段,加这个二极管防倒灌?
但是楼主存在另外的一个问题:有一个国际本质安全的要求,充电电路输出到电池的路径上必须加3个二极管,当我加了之后就几乎充不进去,即使用肖特基管,效果也不好?
对于此问题,TI技术人员的回答如下所示:
楼主由此产生的另外一个问题如下:输入电压足够,BAT直接接在电池上了,但是结果还是充电到4.2-3*Vdiode之后就不再充电了,另外,偶尔会发生输出一直在2.2v,此时接入的电池电压为3.4v,是不是BAT在判断电池状态的时候出问题了?
对于此问题,TI技术人员的回答是:这个芯片做输出电压调节的时候是直接通过vout pin的电压调节CV,不是通过BAt反馈信号来调节,这样二极管的部分在这个器件上是没有办法来改变了,因为其控制采样部分在芯片内部 无法从外部影响了。所以只能通过选择其他的能够在外部影响控制环路的芯片来实现你需要的这个功能,这边给你找到了BQ24012系列。与BQ24064 的区别在于其时通过BAT引脚引入电压控制环,而BAT采样的位置是可以选择的。输出端加二极管后肯定会影响到电池插入的检测,因为它禁止了输出电容通过内部的下拉源房放电,所以这个电池插入检测只能通过第二部充电实现,但如果外部的2M电阻如果不能及时的放电,会导致第二部检测也会错误的判断,将2M电阻适当减少使得其符合电池检测第二部的需求。注意datasheet中提到这个下拉电阻也不能太小。1:检测你的输入电压是否满足大于Vbat(4.2V)+3*Vdiode+Vdropout 即大于4.2+3*Vdiode +0.75V,若不满足则需要提高输入电压。2:我们知道电路图上芯片的out脚会在外面电路上与BAT连接然后接到输出电容上,请你把三个肖特基二极管接到out与bat之间,即out pin接三个二极管然后再接BAT,然后再接输出电容。不要把三个二极管接到BAT 与电池之间。3;在你的电路中是否在输出电容与out pin 之间加一个2M欧姆的电阻到地,若没有,请加入这个电阻。4;改动后查看充电是否能进行,同时验证一下当充电中拔除电池是否芯片能够正常检测到电池拔除并正确的指示。
以上就是对于楼主使用BQ24064DRCTG4应用问题的回答。我们可以好好学习一下。
那么BQ24064DRCTG4 究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用BQ24064DRCTG4 来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下BQ24064DRCTG4这款芯片的详细功能,如下图所示,是BQ24064DRCTG4 的封装结构图:
关BQ24064DRCTG4的封装,其实就是很简单的14PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看BQ24064DRCTG4的的输入输出参数,如下图所示:
如上图所示,我们可以看到BQ24064DRCTG4的最大输入电压为16.5V,电池充电电压为4.2V。最大的充电电流为1A,为线性的控制拓扑结构,这个对我们的设计就简单多了.
下面我们再看看BQ24064DRCTG4的典型的应用电路图,如下所示:
下面我们来看看BQ24064DRCTG4的相关充电数据表,如下图所示:
预充电阶段;高充电速率。
快速充电阶段;高充电速率。
快速充电阶段;低充电速率。
电池电压大于2V少于3V的时候。
电池电压大于3V少于4V的时候。
电池电压与输入电压的关系。
电压压降与温度的关系。BQ24064DRCTG4的充电曲线如下所示:
我们需要注意充电曲线与温度环路的关系,如下图所示:
我们再来学习一下BQ2406X系列的典型应用电路图,如下图所示:BQ24060、64的应用原理图:
BQ24063的应用原理图:
BQ24061的应用原理图:
以上就是关于BQ24064DRCTG4 设计应用的相关问题的分析学习,以及使用于BQ24064DRCTG4设计电路需要注意的一些问题,与大家分享一下。