This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【感恩TI】电源管理芯片BQ27541的学习



 

 

帖子题目:BQ27541

具体问题:社区会员Paul Q在2013年11月26日,在电池管理板块针对TI的充电管理芯片BQ27541提出了相关的疑问,请问,BQ27541怎么导出SENC文件

 

帖子链接:

http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/49139.aspx

 

积极参与的TI FAE:Sheldon Cai

 

从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../ BQ27541),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) BQ27541是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,

Q:

BQ27541怎么导出SENC文件

A:

在EVSW里具体操作如下所示:

步骤2是进入ROM模式。步骤3是选择保存路径导出 步骤4是返回正常的firmware模式.

BQ27541的一些介绍

BQ27541的原理图

BQ27541的封装

BQ27541的参数

BQ27541的功能参数

BQ27541的参数

BQ27541的参数

BQ27541的参数

BQ27541的时序表

BQ27541的时序表

BQ27541的标准函数

BQ27541的标准函数

BQ27541的函数列表

BQ27541的参数

BQ27541的参数

BQ27541的参数

  •  下面将为大家介绍下关于BQ27541的一些评估模块和开发板还有参考设计,希望对大家的设计能有一定的帮助,帮助大家能在更多的设计中,使用TI的芯片,这样以后设计人员和开发人员就不需要再去一个网站一个网站的去找资料啦,直接在TI可以找到你想要的一切。

  • BQ27541 单节电池 Impedance Track™ 技术评估模块的简单介绍,此评估模块 (EVM) 是适用于 bq27541 的完整评估系统。该 EVM 包含一个 bq27541 电路模块、一个电流感应电阻、一个热敏电阻、一个用于电量监测计接口的 EV2300 个人计算机 (PC) 接口板、一根 PC USB 电缆和基于 Windows™ 的 PC 软件。该电路模块包含一个 bq27541 集成电路 (IC),还包含监控和预测容量所需的所有其它板载组件。该电路模块直接与电池组中的电池相连。借助 EV2300 接口板和软件,用户可以读取 bq27541 数据寄存器、对适用于不同数据包配置的芯片组进行编程、记录循环数据以便进一步评估,并对 bq27541 解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。

  • 德州仪器 bq27541 锂离子电池燃料表是为单个单元格锂离子电池组提供燃料计量的单片机外围。设备需要准确电池燃料测量小系统单片机固件开发。Bq27541 驻留电池组之内或之上的系统主板与嵌入式的电池组。

  • 德州仪器 bq27541 锂离子电池电量计是微控制器的外围,为单个单元格锂离子电池组提供燃料计量。设备需要准确电池燃料测量小系统单片机固件开发。Bq27541 驻留在电池组内部或嵌入式的电池 (不可移动) 的系统主板上。
    Bq27541 使用专利的阻抗跟踪 ™ 算法为燃料计量,并提供剩余电池容量 (mAh)、 状态的电荷 (%)、 空 (分钟)、 电池电压 (mV) 和温度 (° C) 的运行时间等信息。
    Bq27541 还具有集成的使用沙-1/HMAC 身份验证算法的安全电池包身份验证支持。

  • 用于电池组集成的单节锂离子电池电量监测的BQ27541 的特性简要介绍,申请 1 系列锂离子电池电量计;单片机外围设备提供:准确电池燃料计量;系统的内部温度传感器温度报告;96 字节的缓冲存储区非易失性闪存;电池燃料测量基于专利的阻抗跟踪 ™ 技术;准确的时间空预测模型电池放电曲线;自动调整为电池老化、 电池自放电,和;温度/速度效率低下;低价的电阻器 (5 米至 20 米);HDQ 和 I2C ™ 接口格式与主机系统的通信;小 12 针 2.5 毫米 × 4 毫米的封装