This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【感恩TI】bq25070充电效率

Other Parts Discussed in Thread: BQ25070, BQ25070EVM-740


帖子题目:bq25070充电效率


具体问题:社区会员Udsong Lu在2013年11月22日,在电池管理板块针对TI的充电管理芯片bq25070提出了相关的疑问, bq25070的充电效率一般有多少。
我用bq25070给单节LiFePO4 3.2V 3000mAh电池充电,充电效率只有60%。
Vin: 5V Iin:633mA, 充电电流654mA, 效率很低, bq25070很烫。是不是不正常?

帖子链接:
www.deyisupport.com/.../48982.aspx

积极参与的TI FAE: Michael Yang


从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../ bq25070),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) bq25070是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,


Q:
bq25070的充电效率一般有多少。
我用bq25070给单节LiFePO4 3.2V 3000mAh电池充电,充电效率只有60%。
Vin: 5V Iin:633mA, 充电电流654mA, 效率很低, bq25070很烫。是不是不正常?
A:1、因为是磷酸铁锂电池所以如果是5V输入时,效率会比较低,楼主可以试试降低一些输入电压 只要大于3.75V即可
2、线性充电器的效率可以简单用Vcharge/Vin评估,Vcharge最大是电池的CV电压,减少输入电压或充电电流都可以降低芯片内部调整管的功耗。
3、此外需要留意的是在layout时,芯片底部的thermal pad位置要lay对应大小的接地的铜箔,并将thermal pad焊接在对应的铜箔上,这是这款芯片最重要的散热路径。

Q: 是不是bq25070的供电输入电压越高,充电效率越低?



A: 是的,对于BQ2057,VIn满足大于Vcv+Vdropout的基础上 越低越好。

bq25070的一些简单介绍

bq25070的参数表

bq25070的功能图

bq25070的参数表

BQ25070的参数表

BQ25070的典型值参数表

BQ25070的推荐值参数表

BQ25070的参数表

BQ25070的参数表

BQ25070的参数表

BQ25070的参数表

BQ25070的参数表

BQ25070的参数表

BQ25070的参数表

BQ25070的参数曲线图

BQ25070的参数曲线图

BQ25070的参数曲线图

BQ25070的参数曲线图

BQ25070的参数曲线图

BQ25070的参数曲线图

BQ25070的参数曲线图

BQ25070的参数曲线图

BQ25070的参数曲线图

BQ25070的参数曲线图

BQ25070的参数曲线图

  •  下面将为大家介绍下关于bq25070的一些评估模块和开发板还有参考设计,希望对大家的设计能有一定的帮助,帮助大家能在更多的设计中,使用TI的芯片,这样以后设计人员和开发人员就不需要再去一个网站一个网站的去找资料啦,直接在TI可以找到你想要的一切。

  • 用于 LiFePO4 应用的 BQ25070 1A 单节线性充电器的评估模块的简要介绍本用户指南介绍了 bq25070EVM-740 评估模块 (EVM)、如何执行独立评估或与主机或系统交互。该转换器设计用于为电池和/或系统提供高达 1A 的连续电流。该器件拥有一个 4.9 VDC、最大 50mA 的内部 LDO,可用于 USB 应用和任何其它需要。bq25070 是高度集成的 LiFePO4 线性电池充电器,面向空间受限型便携式应用。它由 USB 端口或 AC 适配器供电,并为单节 LiFePO4 电池提供高达 1A 的充电电流。带 10.5V 输入过压保护的 30V 最大额定输入电压,支持低成本、未稳压的适配器。

  • 针对 LiFePO4 应用的 1A 单节线性充电器的参考设计的简要介绍,本用户指南介绍了 bq25070EVM-740 评估模块 (EVM)、如何执行独立评估或与主机或系统交互。该转换器设计用于为电池和/或系统提供高达 1A 的连续电流。该器件拥有一个 4.9 VDC、最大 50mA 的内部 LDO,可用于 USB 应用和任何其它需要。bq25070 是高度集成的 LiFePO4 线性电池充电器,面向空间受限型便携式应用。它由 USB 端口或 AC 适配器供电,并为单节 LiFePO4 电池提供高达 1A 的充电电流。带 10.5V 输入过压保护的 30V 最大额定输入电压,支持低成本、未稳压的适配器。

  • bq25070 是一款面向空间受限便携式应用的高集成度 LiFePO4 线性电池充电器。 该器件可依靠一个 USB 端口或AC 适配器工作,并能以高达 1A 的充电电流来给单节 LiFePO4 电池充电。 30V 的输入电压范围和输入过压保护功能可支持低成本的未调节适配器。
    bq25070 具有单个电源输出,用于给电池充电以及为系统供电。充电电流可采用 CTRL 输入设置为高达 1A。此外,该 IC 中还集成了一个 4.9V ±10% 50mA LDO,用于为低功耗外部电路供电。 充电电流可采用 CTRL 输入设置为高达 1A。 此外,该 IC 中还集成了一个 4.9V ±10% 50mA LDO,用于为低功耗外部电路供电。