This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【感恩TI】关于BQ24172充电状态异常问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ28Z610

                楼主 想使用BQ24172设计一款电池充电器的解决方案,但是对其功能以及如何使用不太明白,出现了充电的时间长,且状态不对的问题,故发帖求助:正常情况下充电8个半小时电池充满。但是有时候电池充满了,STAT状态还是不变,一直指示处于充电状态。求帮助?

帖子链接如下所示:www.deyisupport.com/.../23454.aspx

             对于楼主的问题,TI FAE: 解答了楼主的问题:这个问题建议你检查你的sense电阻Rsr,如果你的选择的比较大,请你减少一些。实际的实验步骤:1:选一个电池快充满 但指示灯没有显示充满的板子,将原有的senor电阻再并一个使得Rsr只有原来的1/2,然后上电观察是否能正常的转换充电状态,因为这里是实验阶段,所以电池还是用原来的电池使得插入后直接进入CV阶段2:如果验证下来是sense电阻太大的原因,建议你阅读你的电池的参考书,看看其上建议的CC模式下充电比率是多少C,再根据BQ芯片中的icharge=viset/20Rsr来计算。

   

          下面我们来看看楼主的相关的设计参数,如下图所示:

          对于楼主的进一步的问题,我们来看看TI的FAE是如何回答的:这个芯片判断充电完成的标准一个是FB脚的电压大于rechg的电压,(从你的描述中已经证实电池本身是充满了,所以通过电阻分压以后应该能保证Fb大于60mv),另外一个就是sense电阻上的电压低于viset/200Rsr,但是有最大+-40%的误差,所以如果sensor电阻更加小一点(同时又不会因为大比率充电影响电池的使用寿命),那么可以容错的范围就会宽一点。当然还有一种可能是你设计的电路纹波太大,如果是这样的可以适当采取一些降低纹波的措施,对于buck电路 ,适当增加电感和输出电容 (采用esr比较小的陶瓷电容,但即使增加也要小于datasheet中要求的最大 47uf)

                 以上就是对于楼主使用BQ24172一些控制问题的回答。我们可以好好学习一下。

                 那么BQ24172究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用BQ24172 来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下BQ24172这款芯片的详细功能,如下图所示,是BQ24172的封装结构图:


               关BQ24172的封装,其实就是很简单的RGY 24PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看BQ24172的的输入输出参数,如下图所示:

               如上图所示,我们可以看到BQ24172 的输入电压范围为最大17V。最大充电电流为4A,典型的控制拓扑结构为BUCK,也就是说BQ24172只能实现降压输出。这个对我们的设计就简单多了.

               下面我们再看看BQ24172的典型的应用电路图,如下所示:

             如上图所示的BQ24172的典型应用电路,我们最需要关注的地方就是BQ24172的电流检测脚,SRN,以及SRP,如下图所示,我们来看看这两个PIN的功能究竟是怎么样的?

            如上图所示,SRN,SRP其实就是BQ24172的充电电流检测正向输入端和反向输入端,我们在设计的时候,为了提高这两个PIN的抗干扰能力,可以各自增加一个0.1uF的陶瓷电容,我们看看这两个PIN的参数,如下图所示:

            SRN,SRP的最大限制为200mV,当然还允许-200mV的电压,在设计的时候需要注意不要超过了。

            我们来看看BQ24172的内部结构图,如下图所示:

             很明显,SRN,SRP接的就是一个20倍的误差放大器。

             我们再来看看BQ24172充电电流是如何计算的,如下图所示:

            还有一个电池预充电的问题,我们也需要注意,如下图所示:

       关于充电终止状态的计算,我们可以参考下面的公式:

        为了避免充电纹波过大的问题,我们还需要设计合理的电感,可以选择TI推荐的电感,电容的规格,如下图所示:

          关于纹波的计算,我们可以参考下面的计算公式:

          最后就是需要注意电流采样的PCB布局了:


           以上就是关于BQ24172充电状态异常相关问题的分析学习,以及使用于BQ24172设计电路需要注意的一些问题,与大家分享一下。