Other Parts Discussed in Thread: LM2574HV, LM2574
在这个帖子中,作者的疑问为:有无比LM2574-5.0性价比高,EMI方面性能更好的电源芯片,我们要求脉冲群过4000V.
帖子的链接为:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/1143.aspx
解答问题的TI FAE为: Sean Yu1
对于如此高的电磁干扰,一般我们在选用电源管理芯片的时候都是都需要选用耐压高的芯片来保证芯片的正常工作。TI FAE在此推荐的芯片为:LM2574HV
该LM2574系列稳压器是单片集成电路,提供所有的降压(降压)开关稳压器,能够驱动一个0.5A的负载卓越的电压和负载调节的积极作用。这些器件在3.3V,5V,12V,15V,和可调输出版本的固定输出电压。
需要的外部元件数量最少,这些监管机构都易于使用,包括内部频率补偿和固定频率振荡器。
该LM2574系列提供了高效率的替代流行的三端线性稳压器。因为它的高效率的,在印刷电路板上的铜迹线通常下沉唯一需要的热量。
一个标准的串联电感器用于与LM2574使用而优化的可以从多个不同的生产厂家。此功能大大简化了开关式电源的设计。
其他功能还包括一个指定的±4%的容差输出电压指定的输入电压和输出负载的条件和±10%的振荡器频率。外部关断模式,具有50μA(典型值)的待机电流。输出开关包括逐周期电流限制,以及热关断为故障条件下充分保护。
其典型电路图如下:
在这里我觉得用其他的芯片采取一定的措施也是可以的,比如对其加一个屏蔽罩