Other Parts Discussed in Thread: BQ26500
楼主 iverson allen想使用bq26500设计一款电池电量控制的设备,但是对其功能以及如何使用不太明白,故发帖求助:bq26500可以用来测量两节锂电池(7.2v-8.4v)的电量吗?电路中的RS电阻的阻值是0.02欧,这个用什么型号的,有什么特殊要求吗?
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/22827.aspx
TI FAE: Trevor解答了楼主的问题:应该BQ26500还是单节锂电池的电量检测芯片,检测电阻可用0.01或者0.02的. 具体型号可参考EVM板上的:http://www.ti.com/cn/litv/pdf/sluu174 第11页的R8。
下面我们来网友Lewis 对楼主对于这个接法的解答:如果你的电池精准度要求不高,可以加运放改为2S的方案,只是BQ26500报告的还是单节的电压,你在系统端处理一下,变为2S的电压。你说的电阻是精密电阻,要求精度为1%。
TI的技术人员对于这个问题的回答:TI提供的比较简单的实现2S的方法是BAT脚通过一个10K欧姆的电阻接两串电池的最低一串电芯的正极,使得BAT的电压在允许的电压范围内,再用一个LDO把两节电池的正极电压降压以后送给芯片的VCC即可。因为实际测量的电压只有一串电芯,所以EDV电压和充电终止电压需要系统端做一个换算得到两节端口的电压。sensor 电阻要选择高精度, 低温漂, 和低寄生感抗的类型实际型号见trevor提到的EVM板中的实际器件,在layout的时候尤其注意采用开尔文氏连接,旁边尽量不要打过孔, 不要有并行的流通大电流的trace。
以上就是对于楼主使用bq26500一些控制问题的回答。我们可以好好学习一下。
那么bq26500究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用bq26500 来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下bq26500 这款芯片的详细功能,如下图所示,是bq26500的封装结构图:
关bq26500的封装,其实就是很简单的PW 8PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看bq26500的的输入输出参数,如下图所示:
如上图所示,我们可以看到bq26500 的输入电压范围为-0.3V到7V,其中部分PIN的最高输入电压也可以达到22V。最高的工作温度范围为-40度到125度。了解了bq26500的这些参数。这个对我们的设计就简单多了.
下面我们再看看bq26500的典型的应用电路图,如下所示:
下面我们来看看bq26500的相关设计中应该注意的问题,首先我们来看看bq26500的内部框图吧,如下所示:
对于bq26500的内部结构我们需要重点关注的就是SRN,SRP这一对电流采样的引脚,这个也是楼主的比较关心的问题,对于这两个PIN的电压的限制范围如下图所示:
按照TI推荐的参数,我们的使用范围最好不要超过-100mV到100mV的电压范围,那么实际应用中,我们该如何去设计呢?我们看看TI的具体的应用中,关于这两个电阻的用法,如下图所示:
了解了bq26500的相关参数的设计注意的地方,我们再来一起了解下bq26500的工作模式,如下图所示:
实际的应用过程中Ilimit的计算公式,如下图所示:
我们需要注意Rs电阻阻值的选择问题。待机电流的计算
也需要注意Rs的阻值问题。我们在设计的时候,还需要关注软件方面的流程结构,如下图所示:
以上就是关于bq26500用法的学习相关问题的分析学习,以及使用于bq26500设计电路需要注意的一些问题,与大家分享一下。