Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ24170
在这个 帖子中作者的疑问为:采用3节3.7V锂电池串联,10K NTC电阻,充电器使用12V、2A。单独插电池不插入充电器时STAT脚指示灯不亮;单独插充电器、电池没插入时STAT脚指示灯闪烁;充电器、电池都插入时STAT脚指示灯常亮,但检测到的充电电流才几mA,检测各脚的电压值如下:
帖子的链接为:www.deyisupport.com/.../61636.aspx
解答问题的TI FAE为: Michael Yang
1、bq24133是高度集成的独立锂离子和锂聚合物开关模式电池充电器具有两个集成的N沟道功率MOSFET。它提供了一个恒定频率同步PWM控制器与输入电流的高准确度调节,充电电流和电压。它密切监控电池组的温度,使充电只能在预设温度窗口。它还提供电池检测,预处理,充电终止和充电状态监控。热调节环路减小充电电流以保持120℃的运行过程中的结温。
2、bq24133充电一,两个或三个节锂离子电池在三个阶段:precondictioning,恒流,恒压。
3、当电流达到的快速充电速率的10%的电荷被终止。可编程充电定时器提供了一个安全备份。该bq24133自动重新启动充电循环,如果电池电压 低于内部阈值,并进入低静态电流休眠模式下,当输入电压低于电池电压。
4、bq24133设有动态电源管理(DPM)以减小充电电流,当达到所述输入功率限制以避免过度加载适配器。高度精确的电流检测放大器使输入电流的精确测量从适配器来监控整个系统的功耗。
5、bq24133提供电源路径选择栅驱动器ACDRV/ CMSRC上输入的NMOS对ACFET(Q1)和RBFET(Q 2),和BATDRV电池PMOS器件(Q3)上。当合格适配器存在,该系统直接连接到适配器。否则,该系统被连接到电池。此外,该电源通路防止电池从升压回输入。
6、bq24170/ 172电荷从直流源高达17V,包括一个车用电池的电池。输入过电压限制可调通过OVPSET引脚。该AVCC,ACP和ACN引脚有一个30V的评级。当被插入的高电压直流电源时,Q1 / Q2保持关断,以避免高电压损坏系统。
作者的问题在TI FAE 的帮助下顺利的解决了