This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

咨询LED恒流芯片



你好。

目前有个新的需求,请告知贵司是否有芯片可以支持。

客户希望恒流源实现两个调光方式

1.正常的PWM调光

PWM频率在120HZ以上的时候,恒流源实现正常PWM调光使用

2.当PWM输入频率在60HZ-120HZ之间的时候,这个时候恒流源实现工作于低频模式

就是亮度保持250nit不变,这个区间灯会跟着输入的PWM频率闪烁,而且灯的亮度保持不变,250nit。

周期T=T1+T2必须由用户可调,并且对应于60Hz到120Hz之间的频率值F=1/T

  • Hi

        没有这样的调光电路设计,TI一般要么是模拟调光,或者固定频率的PWM调光。

  • 他的需求是这样

    1.PWM在60HZ-120HZ是低频,这个频率下,占空比固定,但是不是用来调整亮度,是用来控制灯闪烁。但是客户要求灯的亮度不能变化,就是250nit.

    2.PWM高于120HZ,正常PWM调光。

    因此单纯恒流芯片时候搞不定这个电路的,需要单片机做控制,目前想知道是否有合适的芯片,能够满足这样的业务需求的恒流芯片,

    为了保证低频下,灯的亮度不变,就需要动态改变恒流芯片的电流输出,才能保证灯的亮度在60HZ-120HZ以不仅0.1HZ的变化的时候,固定占空比下,才不会降低灯的亮度要求的250NIT.

  • Hi

        没有见过类似的调光方案。