Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV, LM3444, LM2576
楼主yanpeng li 想使用LM2576HV设计一款DCDC电源,但是发现一上电,LM2576HV就烧毁了,不明白其中的原因,故发帖求助:现在 CIN 我用20uF、 Cout = 1000uF ,L=100uH 、D1 为 MBR360 我要用这个芯片把 48V VIN 转成 24VOUT 使用芯片 LM2576HVS-ADJ 现在问题 一上电芯片就直接烧了。 测量之后发现输入和地之间短路了?
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/48011.aspx

对于楼主的这个问题,TI FAE: Johnsin Tao 给出了解答:看一下你的MBR360是不是接反了,如果接反了是会导致你现在的现象的, 如果是这样的话,将MBR360拆下来测试也应该是击穿的(短路).
还有可能存在的另外的一个问题就是: 其次输入电容20uF是偏小的,只要建议100uF, layout 靠近芯片Vin.如果二极管没有接反,就要注意一下输入电压,如果你的输入电压比较高,加上走线不好,造成较高的寄生电感,而在输入电容很小的情况大,接较大的负载电流,输入可能产生较高的spike电压,过压导致芯片烧掉以及同时击穿二极管。同时关于芯片的验证,最好是来自TI网上免费样片或者TI授权代理商,避免假片造成的困扰。
最终楼主按照TI几乎人员推荐的方案,问题得以解决:应该是这个的问题,我把参数计算改动以后现在可以了。 应该是上电瞬间电流太大导致的

那么LM2576HV究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用LM2576HV来设计LED电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下LM2576HV这款芯片的详细功能,如下图所示,是LM2576HV的封装结构图:

关于LM2576HV的封装,其实就是很简单的5PIN的结构,其封装形式有很多种,我们需要根据不同的需要,来选择适合自己的封装,不过LM2576HV整体的设计非常简单,下面我们来看看LM2576HV的的输入输出参数,如下图所示:

如上图所示,我们可以看到LM2576HV的输入电压范围是从4V到60V,输出最大电流为3A,输出电压范围从3.3V到37V,典型的控制拓扑结构就是BUCK,也就是说,LM3444是可以实现降压设计的。了解了LM2576HV的这些参数,这个对我们的设计就简单多了,
下面我们再看看LM2576HV的典型的应用电路图,如下所示:
从上面的LM2576HV的典型应用电路图,我们可以看到,LM2576HV的外围电路设计是非常简单的。我们下面看看设计中尤其需要注意的地方。
首先我们需要注意的就是输入电容的设计,主要是容量以及ESR的问题,并且需要靠近芯片额输入脚放置,,电容的计算公式如下图所示:
其次就是功率电感的设计了,这个是BUCK的核心功率器件了,电感的设计主要是从材质,饱和电流,以及纹波电流三个方面去考虑,电感的计算公式如下:
可以参考下面的输出电感的选型表去选择合适的电感:
关于续流二极管的选择也可以参照下面的表格:
最后就是输出电容的选择了,可以参考下面的计算公式:
关键元器件的设计完成以后,剩下就就是PCB的布局方面的问题了,这个我们可以参考前面TI技术人员对于楼主的相关问题的解答了。主要是输入输出电容的位置,以及容量的选择,一定要注意优化最短功率回路。避免信号线和功率回路的重叠,减小干扰。
以上就是关于LM2576HV 48V转24v 问题的分析学习,以及使用LM2576HV设计电路需要注意的一些问题,与大家分享一下。