Other Parts Discussed in Thread: LM2598, TPS54531, LM43601
楼主guofei xu 使用LM2598设计一款DCDC电源,但是对其功能以及如何使用不太明白,在实际测试的时候,发现LM2598经常烧坏,故发帖求助:有个项目用到LM2598这颗DC-DC,当输入接入12V~30V 时电路工作正常(输出电压为3.45V),当输入到36V~40V时,LM2598输入(VIN)输出(VOUT)直接击穿。以上现象均为空载时就发生,应该不是过载问题,烦请帮忙分析下怎么解决,附件为LM2598电路,我们这个项目的接口输入电压是DC:12V~40V
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/23487.aspx
楼主的电路图如下所示;
TI FAE: Johnsin Tao 解答了楼主的问题: 在你的电路图中没有看到输入电容, 按照datasheet建议:A low ESR aluminum or tantalum bypass capacitor is needed between the input pin and ground to prevent large voltage transients from appearing at the input.请增加输入电容之后再测试,建议值120uF, low ESR aluminum or tantalum ,靠近芯片Vin脚.
对于损坏的原因,TI技术人员的解释如下所示: 过压导致的,本身电压36~40V, 接近规格上限(45V), 如果启动时输入有一个很大的震荡就会到比较高的电压甚至高出45V, 需要一个较低ESR的电容来稳压,大小看你的负载,如果负载比较小,可以选择47uF, 大的话选择120uF.
对于楼主的电路,TI 的FAE: Kevin Chen1 也给出了修改的建议:另外,如果输入电源引线比较长的话建议改短,减少寄生参数引起的振荡。
对于这个问题,TI 的FAE: Kevin Chen1 还提到:另外,Datasheet规定的最大输入电压为40V,但是我们设计的时候需要考虑到模拟器件的离散性,留出一定的裕量,不要把规格用的太满。你实际电路调试用的二极管反向耐压是多少,看你原理图的型号才40V,这个也是有问题,建议采用100V的管子。
那么楼主用到的二极管是什么规格呢?100V/3A
对于楼主的问题,我们来看看TI技术人员的建议:那二极管是没有问题,下图是12V~36V转3.45V/1A的仿真图,你可以参考再检查一下你的图,主要是输入和输出电容的参数。
对于楼主的问题,TI技术人员Johnsin Tao 也给出了相应的解办法:可以用示波器测试空载启动时Vin,如果没有出现超过耐压值得电压,仍然导致芯片烧掉的话。建议在TI网站上申请免费样片测试:http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp
最终楼主的问题得以解决:加了输入电容,之前是由于电源的波动,导致过压,使芯片损坏。
以上就是对于楼主LM2598烧坏问题的回答。我们可以好好学习一下。
那么LM2598究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用LM2598来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下LM2598这款芯片的详细功能,如下图所示,是LM2598 的封装结构图:
还有另外的一种封装,如下图所示:
关于LM2598的封装,其实就是很简单的7PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看LM2598的的输入输出参数,如下图所示:
如上图所示,我们可以看到LM2598的输入电压范围为4.5V到40V,输出电压范围为3.3V到37V。最大输出电流为1A,典型的控制拓扑结构为BUCK,也就是说TPS54531 只能实现降压输出。了解了LM2598的这些参数,这个对我们的设计就简单多了.
下面我们再看看LM2598 的典型的应用电路图,如下所示:
那么在LM2598的电路设计中我们应该注意什么问题呢,首先,我们来看看LM2598的工作温度范围吧,如下图所示:
下面我们还要关注一下LM2598的不同的封装的热阻,这个和芯片的发热密切相关,如下图所示:
然后就是LM2598的工作频率,这个是用于电感,以及电容等相关参数的计算:
还有就是LM2598的相关的电流的参数,也是相当的重要的部分,如下图所示:
下面我们看看LM2598的饱和压降与输出电流的关系,压降越大,损耗越大,发热也就越严重了,如下图所示:
我们还需要注意温度与电流的关系,一定不要超过这个限度,如下图所示,图1:
了解了LM2598的相关参数,我们就可以开始LM2598的电路的设计了,首先看看输出电压是如何计算的吧,如下图所示:
对于电容,以及环路参数的选择也可以参考下面的表格,如下图所示:
关于输出功率电感的选择,我们可以参考下面的表格,如下图所示: