楼主bin tang1 想使用tps54331设计一款降压转换器,但是对其功能以及如何使用不太明白,对于使用中出现的问题无法理解,故发帖求助:在使用tps54331输出4v,在输入电压小于12v输入电流为20-30mA,15v为70mA,20v为100mA,25v为10、50mA(负载固定,输出电压稳定),下图是20v输入时PH脚的波形?
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/18100.aspx
楼主的测试波形如下图所示:
楼主的原理图文件如下图所示:
TI FAE: Johnsin Tao解答了楼主的问题:从您的测试看,基本上应该是正常的,原因是输出稳定。 之所以出现输入电压越高,输入电流越大,原因是轻载条件下,输入电压越高,效率越低,在同样的负载状况下要求输入功率则越大。(你的测试输入,符合输入电压越高效率越低,见datasheet: http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=tps54331&fileType=pdf 第一页Figure 1. EFFICIENCY) 建议你确认重载(满载)下的效率和4V输出稳定性, 这个才能确认你的电路或者说设计是否存正常。
下面我们在了解一下楼主的实际使用条件,便于问题的分析,如下图所示:电压输入范围6-24v ,负载4V 30-40mA,瞬时可能到4V2A(GPRS模块发射)
我们再来了解一下TI技术人员对这个现象的分析:您的电路是依据TI的switchpro设计所得,您也可以按照switchpro效率图的数据进行效率确认。例如24V输入时0.2A负载效率应该是80%.按照您的设计,输出只有30~40mA, 效率是会很低的,特别是输入电压较高时。
以上就是对于楼主使用tps54331电流随电压迅速升高问题的回答。我们可以好好学习一下。TI技术人员的解答中,我们可以看到,问题的主要是功耗的增加,导致的输入电流的上升。
那么tps54331究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用tps54331来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下tps54331这款芯片的详细功能,如下图所示,是tps54331的封装结构图:
关于tps54331的封装,其实就是很简单的SOIC 8PIN的结构,整体的设计非常简单,我么注意,tps54331有两种封装,一种是带热焊盘的,一种是没有的。我们需要根据自己的工作环境来选择合适的IC,不同封装的热阻如下所示:
下面我们来看看tps54331的的输入输出参数,如下图所示:
如上图所示,我们可以看到tps54331的输入电压范围为3.5V到28V输出电压范围为0.8V到25V。最大输出电流为3A,最大的占空比为90%,典型的控制拓扑结构为BUCK,也就是说tps54331只能实现降压输出。这个对我们的设计就简单多了.
对于tps54331的最大的电流的限制,我们可以参考下面的表格:
下面我们再看看tps54331的典型的应用电路图,如下所示:
从上图我们可以看到,tps54331就是一个典型的BUCK拓扑结构,不过,tps54331的开关MOSFET是内置在芯片的内部的。这个在设计的时候需要注意,不要超过tps54331的最大输出电流。下面我们看输入电压与效率的关系,如下图所示:
我们看tps54331输入电压与效率的关系,在输出负载不变的情况下,随着输入电压的升高,tps54331的效率逐渐的变低。也就是说tps54331的损耗是逐渐的增大的。这也就是解释了楼主的为什么输入电压的升高,输入电流逐渐的增大了。
在实际的设计中,如果芯片的被干扰,工作不稳定个,有可能导致输入电流的慢慢变大,甚至被烧毁的问题,这个就需要注意tps54331的设计问题,主要是输出电感的设计,可以参考下面的计算公式:
输出电容的设计,主要是电容的ESR问题,一定要小一些,容量的计算,可以参考下面的公式:
然后还有补偿参数的计算,这个可以参考TI的技术文。输出二极管的选择问题了,其实主要就是注意两个方面,电压应力,以及电流值不能小于额定的输出电流,其实还有温度问题,这个需要慎重考虑了,如下图所示:
最后需要注意的就是tps54331的PCB布局方面的问题了,我们可以参考TI的文档,如下图所示:
以上就是关于tps54331电流随电压迅速升高问题的分析学习,以及使用于tps54331设计电路需要注意的一些问题,与大家分享一下。