看到这个帖子,刚开始觉得作者的的问题真是有点“白”,后来感觉还挺专业的,还是先来看一看这个帖子吧
在这个中作者的疑问为:
(1)led是什么?
(2)led分为哪几种类型?
(3)led一定要单独外加电源吗?有没有不加电源的?
(4)如果要加电源什么样的电源是最理想的了?
帖子的链接为:www.deyisupport.com/.../18986.aspx
解答问题的TI FAE为: Kevin Chen1
基于作者的第一个疑问,坛友 zrk787给出了详细的解答:
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由三部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子,中间通常是1至5个周期的量子阱。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子和空穴就会被推向量子阱,在量子阱内电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
作者的第二个基于LED分类的问题,TI FAE的解答为:
对于第三个问题:我来回答,这个不一定,不加电源怎么亮呢?
第四个问题的解答为:我纹波越小越好,具体的多少以内还是不太了解,这点算是看了这个帖子之后的长见识
TI FAE:
再补充一点,纹波也会对LED的损耗有一定影响,从而加速LED的光衰以及发热,所以在成本允许的情况下,要尽量减小纹波
共享两篇文档-
www.ti.com.cn/.../gencontent.tsp
此链接的大致内容如下,具体的请链接查看
一同了解和学习