楼主 dali ou 需要推荐一款芯片,需24V输入,5V输出的LDO,电流600mA-1A
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/59127/133018.aspx#133018
TI员工: Hisen Zhang推荐了DC/DC +LDO的方案
由于该结构是一般项目中都要遇到的电源结构,对此我亲自调试了DC/DC的LM22672芯片,LDO使用TPS79601的架构。
LM22672开关频率可调稳压芯片,电路的设计如下:开关频率200k-1MHz可调,本电路悬空EN能使控制端,使用的是默认500KHz的开关频率。输入电容(限制Vin的纹波电压)使用低ESR的陶瓷电容,并联电解电容有助于在线性瞬间降低过高电压时使输入滤波器的共振频率远离稳压芯片的开关。自举电容在BOOT与SW之间的电容使用10nF并串联10~50Ω小电阻,降低开关电源的电磁干扰,但是会增加开关损耗。输出电容使用至少100uf,大容量的并联电容为负载提供大的母线电容的同时,使用低ESR电容可以降低输出纹波电压和噪声尖峰,在电路上使用的是高分子有机固态电容(ESR比较低)。在开关电源中的钳位二极管推荐使用肖特基回流二极管,反向电压额定值为最大输入电压的1.3倍。在电路布线中钳位二极管的很重要,尽量要缩小交流回路,降低开关噪声的影响。
LM22672测试效果
这个芯片很好用,所以也推荐给大家