Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
负载变化时负电压不稳定。LMR16030不能用来输出负电压吗?

电感22uH1.5A,接20欧姆负载时,-15V电压输出变为-6V左右。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
你的最大负载是多少? 建议选择更大饱和电流的功率电感,例如3A, 看能否正常输出?
如果依旧输出被拉低,你需要确认layout, 建议严格参考datasheet,特别注意功率回路尽量小,这个影响带载能力。
HI
降压芯片都可以做成负压输出,从上面的问题看是电路带载能力下降。
Hi
输入于负压之间是需要增加电容的,10uF可以,甚至可以更大。
我偏向是layout问题,原因是一般带载能力下降都是电流限制导致的,而这个芯片电流保护在芯片内部,功率电感又确认没有问题,那么就需要确认layout。
建议严格对比datasheet上的layout说明。