Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28950EVM-442, UCD3138
楼主Jinxiong Zhan 想设计一款关于全桥移动控制的电源,但是不知道TI有哪些全桥控制的芯片,而且对其功能以及如何使用不太明白,故发帖求助:TI有全桥驱动的芯片么?
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/18217.aspx
对于楼主的这个问题,TI FAE:Johnsin Tao 给出了解答: TI有相移全桥控制器UCC28950: http://www.ti.com.cn/product/cn/ucc28950 以及UCC3895:http://www.ti.com.cn/product/cn/ucc3895 等您可以选用。
TI FAE:Kevin Chen1提供了另外的一种解决方案:如果不需要控制,那可以考虑SM72295- www.ti.com/.../snvs688d.pdf
或者考虑采用两个半桥驱动分别如UCC27200这类IC。在上述网站上有EVM板设计案例,其中UCC28950还提供了600w的设计指导,你可以参考。
网友:meng xu 对这个方案的使用做出了进一步的补充:在使用SM72295的过程中,把自举电容加上后,27和28脚短路,18和19脚也短路,是什么原因呢?电路图就是根据72295 中的原理图。

以上就是关于全桥控制器选择的问题的解答,我们可以好好学习一下。这里我们主要学习一下UCC28950。
那么 UCC28950究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用UCC28950来设计LED电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下UCC28950这款芯片的详细功能,如下图所示,是UCC28950的封装结构图:

关于UCC28950的封装,其实就是很简单的SSOP 24PIN的结构,整体的设计非常简洁,下面我们来看看UCC28950的的基本参数,如下图所示:

如上图所示,我们可以看到UCC28950是典型的全桥控制拓扑结构,属于电流型控制模式,输出主要有四路控制,最大工作的频率为1000KHZ,不过我们一般是不会使用到这么高的频率的。了解了这些参数。这个对我们的设计就简单多了。
下面我们再看看UCC28950的典型的应用电路图,如下所示:
上面就是UCC28950的典型控制电路,那么我们使用UCC28950过程中需要注意哪些问题呢,我们一起去看看。首先看看UCC28950的使用温度环境。
从上图我们可以看到UCC28950的最高结温可以达到150度,但是我们要注意其中的结温换算关系,如下图所示:
UCC28950的过温保护还是不错的,我们可以了解一下,如下图所示:
下面我们看看TI推荐的典型的应用参数,如下图所示:
注意VCC的供电电压,典型值为12V,以及死区时间的设置,这个相当的重要,可以避免上下管的直通问题。我们看看UCC28950的内部结构图,如下所示:
UCC28950的内部结构图主要是极大部分,分别为:驱动控制,VDD供电,环路反馈,以及同步整流了。关于驱动能力的参数如下所示,我们在设计的时候需要考虑,选择合适的MOSFET了。
下面我们再看看UCC28950的启动时序图,如下所示:
关于UCC28950的缓启动的计算,可以参考下面的公式,如下图所示:
关于UCC28950的上下管的死区时间的计算,可以参考下面的图:
关于UCC28950的上下管的死区时间的计算公式如下图所示:
我们还可以对照下面的表格:
关于频率的计算可以参考下面的表格:
关于UCC28950的内部的斜率补偿电路,我们也可以学习一下:
关于斜率补偿的设置可以参考下面的表格:
我们看看UCC28950的逐波限流是如何工作的,学习一下,如下图所示:
关于UCC28950的同步整流的时序我们也需要了解一下,如下图所示:
关于UCC28950的同步整流的连接原理图如下所示:
关于UCC28950的PCB的布局主要就是模拟与数字部分的分割了,如下图所示:
最后,我们来看看关于UCC28950的完整时序图,如下所示:

以上就是关于全桥控制器UCC28950的学习的分析学习,以及使用UCC28950设计电路需要注意的一些问题,与大家分享一下。