楼主chen xuebin想使用BQ20Z45-R1设计一款电池电量控制的设备,但是对其功能以及如何使用不太明白,故发帖求助:1.芯片的休眠已经设置,电流唤醒功能也已经配置为03(10mΩ,0.5A),但是在休眠时突然放电,放电电流大于放电过流OC DSG阈值且小于AFE OC阈值但有时需要延时约15秒才能关闭放电MOS管,但有时只需3秒左右就能关闭。注:设置OC DSG延时为默认值2秒。这是什么原因造成的?2.SLUU313A这篇应用笔记里2.7.3 Sleep Mode 中7,8两端所描述退出休眠的条件怎么不一致,Wake Function到底起不起作用?同第一个问题。3.SEAL之后的芯片,如果发现程序存在问题,能不能重新烧写?请告知步骤。
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/19798.aspx
TI FAE: Sheldon Cai解答了楼主的问题:1.这个可能由于休眠状态下是隔一段时间唤醒才采集电流,你可以连接电流表测试gauge的功耗,观察是否每隔一段时间电流增大(此时进行电压电流等参数测量),然后在这个电流增大后是否是固定时间保护?建议可以设置比较小的唤醒电流。通常说500mA略大3.可以,不过你要知道seal key,输入key后就可以正常使用(掉电又恢复seal状态 除非你下载一个没有seal的文件)
我们再来看看楼主的另外一个问题:1.我也认为是休眠间隔20秒检测电流造成的这么长的延时,但是如果是这个原因造成的,那么Wake Function那还有什么作用? 好像BQ20Z45只有0.5A和1A两档电流选择唤醒,我理解的意思是只要充放电有500mA电流就能推出休眠,然后就能判断是不是过流了,那么休眠突然放电且电流大于过流阈值延迟3-4秒都能理解。
1.今天试验了一下过流是正常保护的,谢谢你的提供的方法。但是还发现如果这个电池的20Z45是新使能的(激活)的第一次进行过流保护时间会略长一些,这个是什么情况造成的?2.热敏电阻是不是应该选用TI推荐的那个型号,如果用其他规格的热敏即使改变相关参数也会有很大误差?3.在进行2A电流校准的时候,MOS管先关闭然后过几秒打开,在这过程中MOS管会很烫,应该是没有完全导通造成的,为什么会出现这种现象,我担心MOS管会热损坏。4.校准是不是推荐使用2A电流? 实际操作电子负载串接电流表,将电流表的读书写入实际值,是这样嘛? 还有Software Board Offset Calibration是放在电流校准前还是之后?如果校准后不充不放状态,读到的电流值不是0mA,应该怎么做?如何提高校准的成功率?
对于这个问题,我们来TI的技术人员是如何回答的吧:1.BQ20Z45只有0.5A和1A两档电流选择唤醒,这个应该是内部电压比较器进行唤醒,所以你可以结合RSNS1 = 0, RSNS0 = 1;(这样子datasheet写得是2.5mohm),可以使降低唤醒电流数值。不过0.5A唤醒电流看是什么应用,如果是笔记本应用的话这个数值也是可以接受的。4.应该先校准CC offerset和board offset再校准电流数值。校准电流特别注意检查layout是否合理,检查有没有开尔文连接。
以上就是对于楼主使用BQ20Z45-R1 一些控制问题的回答。我们可以好好学习一下。
那么BQ20Z45-R1究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用BQ20Z45-R1 来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下BQ20Z45-R1这款芯片的详细功能,如下图所示,是BQ20Z45-R1的封装结构图:
关于BQ20Z45-R1的封装,其实就是很简单的DBT 38PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看BQ20Z45-R1的的输入输出参数,如下图所示:
如上图所示,我们可以看到BQ20Z45-R1主要是支持2-4cell的锂电池结构,最大电池容量为32000mAH,相当的不错了,额外的还有LED哦。了解了BQ20Z45-R1的这些参数,这个对我们的设计就简单多了.
下面我们再看看BQ20Z45-R1 的典型的系统结构图以及典型的应用电路图,如下所示:
BQ20Z45-R1的典型应用电路如下图所示:
下面我们看看BQ20Z45-R1的应用中需要注意的几个地方吧。首先我们需要注意BQ20Z45-R1的工作温度的范围问题,如下图所示:
然后我们还需要注意TI推荐的额定的工作电压范围,如下图所示:
我们注意一下BQ20Z45-R1的驱动部分的参数,FET驱动电压如下图所示:
不同容性负载下,驱动的上升下降时间,注意FET参数的选择问题,如下图所示:
我们再来学习一下BQ20Z45-R1的充电以及放电的计数问题,可以参考下面的描述:
注意上图中BQ20Z45-R1两个门限电压,-0.25V到0.25V。下面我们再看看关于BQ20Z45-R1的电压测量问题,如下图所示:
电流测量的问题,注意SRN,SRP以及采样电阻的阻值:
相关的功能PIN如下图所示:
注意一下BQ20Z45-R1短路以及过流保护的门限值,如下图所示:
关于BQ20Z45-R1的参数的校准问题如下所示:
关于BQ20Z45-R1的温度采样部分如下所示:
注意一下内部的温度感应的参数,如下图所示:
关于软件通讯部分的内容:
我们还需要关注一下SMBUS的通讯的时序问题,这个可以对比测试一下,很容易发现问题的,如下图所示:
关于SMBUS的相关参数,我们可以对比下面的表格,如下图所示:
关于SMBUS的相关参数2,我们可以对比下面的表格2,如下图所示:
关于SBS的相关命令,我们也需要了解一下,如下图所示:表格1.
关于SBS的相关命令如下图所示:表格2
关于SBS的扩展命令如下图所示:表格1,我们也需要注意一下:
关于SBS的扩展命令表格2,我们也需要注意一下:
以上就是关于BQ20Z45-R1的几个问题的学习,以及使用BQ20Z45-R1设计电路需要注意的一些问题,与大家分享一下。