楼主bin tang1 想使用stone luo 设计一款电池保护的设备,但是对其功能以及如何使用不太明白,故发帖求助:最近有用BQ77910A做一个方案,有以下疑问,请做过的帮忙解答下,谢谢1、VREG的3.3V是否可以用作外部MCU的供电,当然的的MCU肯定是低功耗的,电流是小于10MA的,前几天测试时遇到77910VREG自动关闭了,这是在没充电器插入且电池欠压后出现的,这里不太清楚是不是还有其它情况会出现77910自动关闭VREG的情形?2、UV_CFG1我设置UVT对应2.0V,我用的四颗铁电芯,按理欠压应该是2*4=8V,但实际BQ77910A在10V时自动就保护了,并且关闭VREG输出,求解答?
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/16187.aspx
TI FAE: Steven Yao解答了楼主的问题:关于VREG,正常情况下会在shutdown的情况下关闭,一般在欠压,或NTC短路的情况下会进入shutdown关于第二个问题,铁电池在电压较低电压下降会很快,因此,在总电压为10伏时,个别电池电压可能已经低于2伏了,这样就会进入欠压保护。你可以在将要出现欠压时先量一下各节电池的电压,找出电压最低的电池,看保护时这个电池的电压是不是低于2伏。如果不是,那应该是芯片的问题了。注意这时电压的检测是有误差的。
楼主另外一个关于BQ77910A VREG的问题:还是VREG的问题,我的板子在欠压状态下可以通过TIr GPIO工具查到BQ77910下的某一个电池欠压,但VREG一直有输出,没有判断,如果此时一直不拔掉电池,电池的电就会被放完,请Steven YAO赐教这种问题属于正常吗?如不正常如何解决,急求解答,谢谢!
对于VREG的补充问题如下所示:更正一下,我是四节铁锂电芯串联,通过工具查询BQ77910可知道电池有欠压,实际测试是有一个电池欠压,此时77910对放电是有保护的,放电回路是关闭的,但VREG会一直有,不知是否正常,我希望欠压状态下77910也能关断VREG,如不关的话我的电池会被过放损坏,请教如何解决,谢谢!
我们看看TI技术人员是如何回答的: bq77910有一位可以设置成在欠压后进入shutdown状态, UVREC_DLY
下面,我们再来详细了解一下楼主的配置问题:UV_CFG2我配置的是C1, 详见附件,对应bit 的UV_REC_DLY=1,但我发现有电池出现欠压后,放电禁止功能正常,但77910并未进入shutdown mode,VREG一直有输出3.3V,VREG外围用备器件会一直耗电,直到某一个电池被过放到坏掉,是否77910要等到所有的电池都低电后才进入shutdown mode,实际电池是很难做到一致性这么好的,这种现象正常吗,是否还有其它的解决办法?
我们再来看看楼主的配置文件,如下图所示:
对于这个问题,我们来看看TI的技术人员是如何的回答的:现在的现象是不正常的,目前的910A或908A只要进入shutdown模式,就一定会关掉VREG输出,首选确认目前的芯片是不是带A的产品,另外,你能不能把出现CUV状态下的EVSW的状态界面给发给确认一下。
楼主对于这个问题的解释如下所示:1、我用的芯片是BQ7710A,这个是可以确定的;2、我用的四节磷酸铁锂电,在UV_REC_DLY=1的情况下电池进行放电,设定欠压门限为2V,当有一个电池出现欠压后,放电禁止,用TI USB to GPIO可以看到欠压告警,从bq77910A datasheet page 12第一行看此时应该进入shutdown mode ,但没进入3、 这里电路上我的CHGCTL是直接上拉到battery正极的,不知是不是这个原因造成不进shutdown mode的,但如果CHGCTL不接上拉的话,bq77910A是不开启的,这里感觉有点别扭,不知我的接法对不对4、我不太明白CUV状态是什么状态,目前我只能通过USB to GPIO查看77910A的状态,上一个问题时我附了设置的图片,是否还有其它的查看工具,请给予赐教5、以上的问题我用自己的板子试过,也用BQ77910A EVM-001评估板试过,问题一样。
对于楼主的这个问题,TI的技术人员的回答如下所示:是因为CHGCTL为高造成的,理想状态,CHGCTL只应在接入充电器时为高,在充电器拔走时为低
那么楼主的验证情况如下所示:已验证是这个问题,非常感谢不过接太阳能充电器时,当太阳能电池电压低于已经欠压的电池组电压时77910仍在激活状态,风险还是有的,看来还要加一层保护机制了。
对于这个问题,TI技术人员的解答如下所示:不知道你是用的同口电路还是异口电路,如果是异口电路,即充电与放电通过不同的端口,有一种简单的方法可以实现充电器插入检测。
以上就是对于楼主使用BQ77910A VREG的问题的回答。我们可以好好学习一下。
那么BQ77910A 究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用BQ77910A 来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下BQ77910A 这款芯片的详细功能,如下图所示,是BQ77910A 的封装结构图:
关于BQ77910A的封装,其实就是DBT 38PIN的结构,整体的设计相对简洁,下面我们来看看BQ77910A的的输入输出参数,如下图所示:
如上图所示,我们可以看到BQ77910A的输入电压范围为最高50V,输出电压范围为0.3V到15V。了解了BQ77910A的这些参数,这个对我们的设计就简单多了.我们看看的工作温度的范围的问题,如下图所示:
当然我们还要主要BQ77910A 的结温热阻的计算问题,如下图所示:
下面我们再看看BQ77910A的典型的内部框图结构,如下所示:
这里对BQ77910A 功能简单介绍一下:bq77910A 是一款用于锂离子和锂聚合物电池组的电池保护及电池均衡器件。bq77910A 可监视 4 节到 10 节串联独立电池电压并提供可用于驱动 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的快速作用输出以中断电源通路。 针对安全条件的激活延迟和恢复方法可在非易失性内存内完全编程。使用内部 50 mA 电池电路可实现自动电池均衡。 稳健均衡算法通过保持将所有电池电压保持在平衡状态来确保最佳性能。 只有在充电过程中,才可将均衡配置为始终运行或者被完全禁用。
我们看看楼主所说的VREG PIN的功能,如下图所示:
其实VREG就是BQ77910A的内部3.3V的基准。VREG相关的参数如下所示:
我们还需要关注的就是FET驱动能力的问题了,相关的驱动电压参数如下所示:
相关的驱动能力问题,也就是驱动上升下降的时间问题,如下图所示:
接下来,我们学习一下BQ77910A 的应用电路,如下图所示,5CELL串联FET设置:
我们再来看看并联FET的设计方案,如下图所示:
我们再来看看分离的电源路径,没有使用充电FET的设计方案,如下图所示:
以及单个电源路径,没有FET的方案设计,如下图所示:
还有不使用Vcell PIN的设置电路应用,如下图所示:
典型的电池均衡电路的设置,50mA,如下图所示:
典型的电池均衡电路的设置,2mA,如下图所示:
以上就是关于BQ77910A的相关功能PIN的问题的分析学习,以及使用BQ77910A设计电路需要注意的一些问题,与大家分享一下。