工程师您好,我在使用LMR33630ADDA设计一个16~20v输入,14.5v/2A输出,预计工作在50℃环境的开关电源。附上原理图与pcb图。使用18V直流源供电,先打开直流源,然后链接gnd,最后连接18V直流电后DCDC芯片烧毁。烧毁后测试得知芯片VIN、VCC、BOOT、SW引脚到gnd都短路了。共焊接8个样品,其中2个样品能正常工作,6个样品烧毁。




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工程师您好,我在使用LMR33630ADDA设计一个16~20v输入,14.5v/2A输出,预计工作在50℃环境的开关电源。附上原理图与pcb图。使用18V直流源供电,先打开直流源,然后链接gnd,最后连接18V直流电后DCDC芯片烧毁。烧毁后测试得知芯片VIN、VCC、BOOT、SW引脚到gnd都短路了。共焊接8个样品,其中2个样品能正常工作,6个样品烧毁。




HI
你这个操作相当于热插拔或者硬开关启动,会在输入产生较大的电压震荡,可能烧芯片,不建议这样做。
如果在客户使用中会出现这种情况,建议在输入增加热插拔电路,或至少在输入增加一个大功率的TVS管。
Hi
没有遇到类似的情况,不建议做如上操作,正常都是通过电源供应器开关进行软开关控制输入。
如上建议在输入增加热插拔电路,或至少在输入增加一个大功率的TVS管。