This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于选型指南

1.问题描述:nannan huang 提出问题:有没有中文的、简要的电源芯片选型指南?特别是升压设计方面。

2.原文链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/67604.aspx

3.解答问题的TI FAE:  jiaming zhang1

4.个人的收获:

现在已经不看选型指南了,直接采用WEBENCH工具非常方便,而且非常实用!

TI WEBENCH设计工具,只需短短2分钟即可生成设计作品,制定出最优的电源方案。

结合原帖楼主的提问,比如选一个升压芯片,可以进行设计见下图:

可见能生成20多种不同方案。而且每一种方案都能够快速实现,大大提高了工程师的工作效率,节省了大家很多的宝贵时间和复杂的调试过程。

然后可以结合自己的设计背景,进行选择。在这20种方案中,效率、占用空间和价格方面等各有不同。所以我们要综合来考虑,从而挑选出最适合我们的方案。


  • WEBENCH Export 选项可以将任何电源设计器的设计动态地转换到领先的 CAD 开发平台。 使用 Altium、Cadence 或 Mentor Graphics 提供的行业领先工具的设计人员可以立即从使用零成本的 WEBENCH Designer 或 Architect 平台在线创建的易于使用的专家系统的价值优化设计直接进入其 CAD 软件。 WEBENCH Export 用户可以在自己的软件中打开一项设计,就像自己花了数天或数周在本地创建的一样。

    WEBENCH 设计工具把不同的软件算法与可视接口集结到同一个平台上,帮助设计人员针对电源、照明和传感应用轻松地创建出精简及功能强大的设计。

    其中的一个子模块Simple Switcher易电源产品设计是德州仪器的“SIMPLE SWITCHER”电源模块系列,中文名为“易电源”。

    SIMPLE SWITCHER现在是一个庞大的家族,由几个系列的产品组成,从第一代到第五代,以及之后LMZ系列电源模块等许多的产品。

    1.更高的集成带来更强的易用:

    同过去分离式方案相比,SIMPLE SWITCHER现在新推出的方案是一种更为集成的解决方案,它把MOS管和电感都集成在芯片内部,这样它就具有了明显的优势:把外部的元器件减少,优化了电路的设计,使用户不需要考虑怎样的电感、怎样的MOS管,以及选择设置如何高的开关频率,同时在设计版图的时候也非常容易的优化。

    2.系列产品带来更简化的设计:

    电源芯片设计的一个很大的难点就是补偿电路的设计,对于一些不是非常有经验的工程师,或一些项目时间非常紧,不愿意将时间和精力花在电源设计的工程师来说,借助这些辅助设计工具就可以大大缩减您的设计时间,它可以推荐一些合适的参数来设计补偿电路。

    SIMPLE SWITCHER电源模块的优势还在于版图设计,相比较于一般的稳压器,它的线路布局大大的简化,由于外部元器件的减少以及开关节点的减少,它的整个环路设计也大大简化,对于一些设计经验不是很丰富以及设计周期要求比较高的工程师来说也是非常有用的。


    简单的力量:TI SIMPLE SWITCHER易电源.pdf
  • SIMPLE_SWITCHER易电源参考设计,见附件

    SIMPLE_SWITCHER易电源参考设计.pdf