1.问题描述:nannan huang 提出问题:有没有中文的、简要的电源芯片选型指南?特别是升压设计方面。
2.原文链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/67604.aspx
3.解答问题的TI FAE: jiaming zhang1
4.个人的收获:
现在已经不看选型指南了,直接采用WEBENCH工具非常方便,而且非常实用!
TI WEBENCH设计工具,只需短短2分钟即可生成设计作品,制定出最优的电源方案。
结合原帖楼主的提问,比如选一个升压芯片,可以进行设计见下图:
可见能生成20多种不同方案。而且每一种方案都能够快速实现,大大提高了工程师的工作效率,节省了大家很多的宝贵时间和复杂的调试过程。
然后可以结合自己的设计背景,进行选择。在这20种方案中,效率、占用空间和价格方面等各有不同。所以我们要综合来考虑,从而挑选出最适合我们的方案。