Part Number: TPS62827
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585, TPS62A02
Hi all,
想請問TPS62827DMQR output discharge需要使用的電阻值?
可以的話希望TLV62585PDRLR / TPS62A02DRLR可以一起提供 謝謝
Eva
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Johnsin,
因為Controller廠商建議 要選用的buck output discharge Resistance不能超過50ohm
TLV62585 在Datasheet上有寫Rdis 10ohm 這個沒有問題

TLV62827 Datasheet 則是改標 Idis Min:75mA ; TYP: 400mA

TPS62A02 則是76mA

想請問 TLV62827 用在5V轉3.3V的線路上,這個output discharge 內阻值是否可視為3.3V/0.4=8.25 ohm ?
依此類推 TPS62A02 用在5V轉1.8V的線路上 output discharge 內阻值為1.8V/0.076=23.6ohm?
不同標示方法是放電的設計有甚麼不一樣嗎?
謝謝
Hi
大部分芯片都是没有放电电阻的,只有极少数芯片有。如果是有电放电路,直接按照规格书来确认即可,有的是固定电流,有的是直接电阻。 如果是电流,按照输出电压,忽略电感,在固定条件下通过放电电流来算放电电阻是可以的,只是从电路来看通过MOS放电,这里不应该是固定电流的,所以不同的输出,实际按照上述电压除以电流没有意义。