Other Parts Discussed in Thread: LM3423, LM3421
在这个帖子中作者的疑问为:想做个LED电源,输入18--32V, 输出25-35V ,50W的功率,请问LM3423这个片子做升降压电路可以做到50W么?
帖子的链接为:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/18735.aspx
解答问题的TI FAE为: Johnsin Tao
LM3423是通用高压N沟道MOSFET控制器,用于LED驱动器。他们可以很容易地配置在降压,升压,降压 - 升压和SEPIC拓扑结构。这种灵活性,随着75V的输入电压等级,使LM3423非常适合在一个大家族中应用的照明LED。
可调的高边电流检测电压允许LED电流效率最高可能的严格监管。该LM3421/23采用预测关断时间(PRO)控制,这是峰值电流模式控制和可预测关断定时器的组合。这种控制方法简化了回路补偿设计,同时提供固有的输入电压前馈补偿。
LM3423器件包括工作在4.5V至75V的宽输入范围的高电压启动稳压器。内部PWM控制器是专为高达2.0 MHz的可调开关频率,从而使紧凑的解决方案。其他功能还包括“零电流”关断,模拟调光,PWM调光,过压保护,欠压锁定,逐周期电流限制和热关断。
该LM3423还包括LED输出状态标志,一个故障标志,可编程故障定时器和一个逻辑输入来选择调光输出驱动器的极性。
典型升压实例:
链接图标为:
对于不同的方案其占空比如图所示:
其频率计算方法为:
基于其应用电路原理图的设计参考电路如下图所示:
TI FAE的解答为:
在TI FA的帮助下,查看了手册,具体如下:
样板视图为: