Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
楼主xiaoping liu1 想使用BQ24610设计一款给锂电池充电的设备,但是对其功能以及如何使用不太明白,在使用中出现了问题,故发帖求助:本人做锂电池充电模块时,遇到了很棘手的问题。附件是原理图。PCB板做出来后,实现不了功能。提供的输入电压为12V,输出要8.4V。IC资料说VFB引脚输出有2.1V,我的板子输出0.21V。我把反馈的两个电阻改了下后,把300k的改为1M后,VFB输出变得更小了。这是什么原因造成的?板子接上12V电源后,VREF引脚输出正常为3.3V,REGN引脚输出电压也正常为6V。Q1、Q2、Q6这三个MOS管我用的是SI7389中得P管。
楼主的电路图如下所示:
我们看看楼主的PCB情况:还有这是我画的PCB板子,请高手看看。我的布局有没有大的错误。一开始我画了个板子,我把元件焊好后能够输出8.3V,但是不能给电池充电。由于有些封装错了,就重画了 这个PCB板。 什么情况下会使得IC的VFB引脚输出小于资料提供的2.1V。
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/16636.aspx
TI FAE: Jeff Qiu 解答了楼主的问题:可以先测试下ISET, ACSET, TS这几个PIN的电压是否在正常范围内,在配置都正常的情况下,充电IC工作也要满足很多条件,在规格书17页有描述。另外,电流采样信号的PCB布线也没有特别注意,建议参考规格书28也说明,或者参考EVM的设计。
对于TI的技术人员的解答,楼主提出了新的疑问,如下图所示:现在一些引脚的电压都很正常,输出也正常了 ,但是一接上电池,还是充不了电,再把电池取下电压就变为十分之一了。重新接上电源后,没接电池是输出一切正常。我不知道是不是我的电感有问题。我用的电感它的资料上 测试频率为100KHZ,如电感sumida的CDRH129HF-6R8NC、MAG-AGA的MDC-127系列6.8uH的电感。而IC资料推荐的电感为vishay Dale IHLP-2525CZ 6.8uH,它频率范围为1MHZ。 IC演示版上提供的电感为vishay Dale IHLP-5050CE 6.8uH,其频率范围为5MHZ。请指教,谢谢!!!还有我画的PCB没有太大的问题吧?我参考了下EVM。
我们再看看楼主的实物图,如下所示:
对于楼主的问题,TI技术人员: Luke Deng给出了详细的解答:确定TS脚电压在允许充电范围内?电流检测部分要求两根检测线平行等长,3个滤波电容靠近芯片管脚,可以参考评估板上的layout布局。
网友 genhua gong也给出了建议:TS没接10k的NTC,就不是用10K与430K分压了,把R21换成10K的试试。
以上就是对于楼主使用BQ24610给两节锂电池充电遇到的棘手问题的回答。我们可以好好学习一下。
那么BQ24610 究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用BQ24610来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下BQ24610这款芯片的详细功能,如下图所示,是BQ24610 的封装结构图:
关于BQ24610的封装,其实就是很简单的24PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看BQ24610的的输入输出参数,如下图所示:
如上图所示,我们可以看到BQ24610的输入电压范围最高为28V,充电的电流为最大10A,典型的控制拓扑结构为BUCK,也就是说BQ24610只能实现降压输出。了解了BQ24610的这些参数,这个对我们的设计就简单多了.
下面我们再看看BQ24610 的典型的应用电路图,如下所示:
我们需要注意的就是TS PIN,这个也是楼主出问题的地方,下面我们来看看TS PIN究竟是做什么用的?如下图所示:
如上图所示,TS就是温度采样的。我们注意下TS在芯片内部的接法,如下图所示:
那么TS的相关门限的电压范围是多少呢?如下图所示:
我们需要注意TS还可以使能BQ24610的充电功能呢,如下图所示:
关于TS出发门限的问题,我们也可以直接参考下面的表格,如下图所示:
关于电路的连接图,如下所示:
相关的计算公式,我们也可以直接参考,如下图所示:
我们注意上面的公式中用到的VREF的值。以及负载电流的情况,注意选择合适的分压电阻:
以上就是关于BQ24610给两节锂电池充电遇到的棘手问题的分析学习,以及使用于BQ24610设计电路需要注意的一些问题,与大家分享一下。