Other Parts Discussed in Thread: BQ2050
楼主ren ren 对BQ2050的一些参数的使用不太明白,故发帖求助:请问电池电量管理芯片中所说的“cells电池节数”是特指1.5V的干电池吗,我想做一块单节7.5V电池的电量监测,那算多少节呢,是一节还是5节?谢谢
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/46766.aspx
TI FAE: Sheldon Cai 解答了楼主的问题:单节7.5V?这个是什么类型的电池,是2串锂电池串联起来的?
对于Sheldon Cai 的疑问,楼主做出了进一步的描述:我说的不准确。其实不知道那个电池是几节的,我的问题就是芯片怎么会知道外面接了几节电池?为什么会分cells数目?是按照什么标准吗?两节电池串联起来和同样参数的单块电池的效果会有不同吗?
对于楼主的疑问,TI技术人员做出了进一步的解答:你是直接买成品的电池?一般2-4节的电量计是集成保护功能,和电芯一起做成电池包的。不同的cells数目是根据不同应用来决定的,串数多电压就高。
对于TI技术人员的回答,楼主的理解如下:我刚才查了下,单节电池都是有标称电压的是吧,镍镉电池的是1.2V,我的7.2V成品电池就是6节了。但是大于4节的电源监测芯片就很少了。
对于楼主的问题,我们来看看TI技术人员的回答吧:电池的节数是特定针对锂离子或锂聚合物电池的,对于gas gauge芯片,串联节数影响较小,对于电池保护AFE芯片则能够管理的串联节数严格受到芯片本身设计的单节电芯电压侦测通道数目的限制。BQ2050可以用2-4串锂电池,说明其设定的最高能够管理的电池包电压是4.2*4=16.8V.如果你将其用于镍氢电池上,那么可以管理的节数则不受到4节的限制,可以用于管理6节镍氢电池的应用。
以上就是对于楼主使用BQ2050 一些控制问题的回答。我们可以好好学习一下。
那么BQ2050究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用BQ2050来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下BQ2050 这款芯片的详细功能,如下图所示,是BQ2050 的PIN结构图:
关于BQ2050的封装,其实就是很简单的SOIC 16PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看BQ2050的输入输出参数,如下图所示:
如上图所示,我们可以看到BQ2050 可以支持2-4CELL的锂电池,如果换做镍镉电池的,就可以支持更多了。最大的电池容量可以达到6000mAH,了解了BQ2050的这些参数,这个对我们的设计就简单多了.
下面我们再看看BQ2050 的典型的应用电路图,如下所示:
在使用BQ2050设计电路的时候我们还要注意相关的功能PIN的降额的问题,如下图所示: