在这个帖子中作者的疑问为:我板子上有器件需要+-2.5V的电源,现在能提供的输入有+-5V电源,麻烦给推荐下电源管理芯片。另外电流需要200mA以上的,因为那个器件的工作电流能达到200mA
帖子的链接为:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/9872.aspx
解答问题的TI FAE为: Johnsin Tao
在这个帖子中,作者的问题是将正负5V的电压变为正负2.5V的电压,为此,TI FAE给出的解答为:
由此给出的方案,作者鉴于对其输出电流的大小,提出疑问
有上述的手册列表可以看出其输出的电流有点小,为此,TI FAE又给出了新的解答和推荐方案: