Other Parts Discussed in Thread: LM2595
楼主Qiang Guo 对于LM2595系列的功耗计算问题不太明白,故发帖求助: 现在我需要计算开关芯片LM2595-5的功耗,有三个疑惑,不知道大家有没有遇到过。第一个疑惑是,手册里提到,standby mode下Iq = 85uA,此时的功耗,是不是等于输入电压与Iq的乘积?第二个疑惑,手册里提到Quiescent Current,静态电流5mA,该静态电流的定义与LDO里的定义是否相同?计算该芯片功耗时,能否利用该值来计算?如何计算?第三个疑惑,手册里提到该芯片的效率,但是是在满负荷下的值,如果负载较小,此时芯片的功耗计算还可以利用效率来计算吗?
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/50847.aspx
网友:wei wang1 解答了楼主的问题:你需要计算什么时候的功耗?1、备用模式下的功耗为IQ乘以输入电压。2、静态模式下的功耗为5mA乘以输入电压。3、不能以满载时候的效率计算负载较小时候的功耗。
楼主对于网友的第三个解答有一些疑问:前两个问题我明白了,第三个问题,在正常工作模式下,不是满载情况,如何计算该稳压芯片的功耗呢?此时静态模式下的那个功耗是不是还存在的?
TI FAE: Scott Sun 解答了楼主的疑问:standby 电流可以用来计算待机功耗。工作静态电流只有指导意义,不能直接拿来计算功耗,因为芯片功耗和负载电流有很大关系。这颗芯片相对较老,数据表没有包含随负载的效率曲线,所以功耗还是要实测了。
同时楼主希望推荐一些替代的IC:请问你有没有推荐的电源芯片,用在无线产品中,锂电池供电,大多时候系统处于睡眠状态,功耗较低,需要电源芯片具有较低的静态电流,需要的电压有两种,5V和3.3V,电流均不超过100mA,电源最好带有使能管脚。
我们看看TI技术人员的推荐:3.3V可以考虑TLV62565和TPS62560。5V可以考虑TPS61240
以上就是对于楼主使用LM2595系列功耗计算问题的回答。我们可以好好学习一下。
那么LM2595究竟是一款什么样子的芯片呢?我们该如何正确的使用LM2595来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下LM2595这款芯片的详细功能,如下图所示,是LM2595 的封装结构图:
关于LM2595的封装,我们可以看到现有的就有三种,可以根据我们的实际需要去自由选择,整体的设计非常简单,下面我们来看看LM2595的的输入输出参数,如下图所示:
如上图所示,我们可以看到LM2595的输入电压范围为最高可以达到45V。对于输出电压,LM2595有多个型号,分别支持3.3V,5V以及12V。了解了这些参数,这个对我们的设计就简单多了.
下面我们再看看LM2595的典型的应用电路图,如下所示:
从上图,我们可以看到LM2595的应用电路是十分简单的。下面我们就来看看楼主关心的几个功耗的计算问题。首先看看standby 模式下的电流,如下图所示:
这里需要说明一下standby 模式指的就是待机模式下,这个时候的功耗可以直接,使用输入电压乘上这个85uA的电流,就是待机功耗了。
下面我们再来看看静态电流,如下图所示:
如上图所示,这个静态的5mA最小电流,是维持芯片工作的必须电流,没有什么参考意义,而且这个是在一定的条件下测试出来的,测试条件如下图所示:
关于LM2595的功耗与效率的问题,在规格书中并没有详细的数据,这个我们就必须实际测试了。在规格书中列出了两种情况下的效率,首先是25V输入,12V输出,1A负载的效率,如下图所示:
再就是12V输入,3V输出,1A负载的时候的效率,如下图所示:
下面的温度与工作电流的曲线我们还是可以参考一下的,如下图所示,温度越高,电流就只能越小了。
芯片的结温与开关电流的关系如下图所示:
说到了效率的问题,我们就必须注意LM2595的工作环境温度的问题了,如下图所示:
还有就是LM2595的的热阻参数了,在设计的时候注意散热问题。
以上就是关LM2595系列功耗计算问题的分析学习,以及使用LM2595设计电路需要注意的一些效率与散热的问题,与大家分享一下。