我现在需要开发一套锂电池的电池管理系统,需要实现如下功能:
(1) 监测矾电池/锂电池的相关模拟量信号,具体包括压力、温度、液位、电压和流量;
(2) 通过监测的电池组中每个电池单元电压量(采用12位AD采样),并自动控制使每个电池单元保持相近电压。
(3) 监测矾电池/锂电池的充放电状态,控制系统根据其电量决定是否关闭电池系统。
(4) 监测电池系统的充放电电流,自动控制充放电电流在允许范围内。
(5) 充电或放电过程中,如检测到短路,硬件和软件系统将立即关闭电池系统。
(6) 监控电池系统温度,超过或者低于极限温度立即关闭系统。
AD转换部分是采用CPU自带的AD模块还是用专门的AD芯片比较好? CPU 又该如何选择? 选择DSP 是不是有些浪费?如果不选DSP ,应该选择什么芯片? x现在市面做电池管理的主芯片一般选择什么?