Other Parts Discussed in Thread: TLV61220
在这个帖子中作者的疑问为:tlv61220芯片的最小开关电流为200ma,这是什么意思?我的负载电流必须大于200ma吗
此帖子的链接为:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/11603.aspx
解答问题的TI FAE 为: Jerry Chen
TLV61220 为通过单节、双节、或者三节碱性、NiCd 或者 NiMH、或单节锂离子或者锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。 可实现的输出电流取决于输入输出电压比。 升压转换器建立在采用同步整流的磁滞控制器拓扑基础之上,能够以最少的静态电流实现最高的效率。 可通过一个外部电阻分压器对此可调版本的输出电压进行设定,或者可将此电压内部设定为一个固定值。 此转换器可由一个特定的使能引脚关闭。 关闭时,电池消耗降至最低。
此芯片的典型应用为:
绝对最大额定值为:
推荐工作条件为:
电气特性如下:
从芯片的技术手册可以看出,其开关电流的大小及其应用
TI FAE给出的解答为:
及其就算公式:
从TI FAE 的解答和芯片手册中可以学得到关于最小开关电流的问题