Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, TPS54531
楼主 san zhang想使用Bq24160设计一款电源设备,但是对其功能以及如何使用不太明白,故发帖求助:bq24160芯片靠什么供电啊,如果电源适配器和USB这两个充电接口都不接的话,bq24160是不是就没有电而不工作?外置的mosfet作用是什么啊,是不是当电源适配器和USB接口都不接时,bq24160不工作,电池通过外置的mosfet对系统供电,如果是这样的话,CD脚又是干什么啊?DRV脚是干什么的啊。bq24160怎么知道用电源适配器对电池充电,还是USB对电池充电。是不是当接上电源适配器,就用电源适配器对电池充电;接上USB就用USB对电池充电,电源适配器和USB都接上会怎么样啊?
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/16428.aspx
TI FAE: Trevor 解答了楼主的问题:靠外部电源供电,由IN或USB两个引脚接入电源。在数据手册的第10页里对于引脚有描述
当两个引脚都没有接输入时,供电的方式如下所示:器件工作所需要的电源由BAT,即外部的电池供电。所以只要三者有一个有电,器件都是可以工作的。
对于外置MOSFET的理解是正确的,TI有关于这方面有一详细的文章:这就是电源路径管理的作用
CD的作用,请详细阅读第21的HardwareChipDisableInput的描述;Driving CD high during DEFAULT mode resets the safetytimer. Driving CD high during HOST mode resets the safety timer and places the bq2416x into high impedance mode. 作用是在默认的状态及主机控制的状态下,将CD拉高,使用充电器进入高阻状态,用于重置安全时钟。
USB是否接入,可通过D+,D-检测到的信号来判断。具体查看数据手册的第21页。对于适配器及USB都接入,只会选择一种作为电源,至于先什么做为电源,可通过寄存器来修改,但默认情况下是IN有优先权。具体查看数据手册的第28页Status/ControlRegister(READ/WRITE) 其中B3的描述。
以上就是对于楼主使用Bq24160芯片如何工作问题的回答。我们可以好好学习一下。
那么Bq24160究竟是一款什么样子的芯片呢?我们该如何正确的使用Bq24160来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下Bq24160这款芯片的详细功能,如下图所示,是Bq24160的封装结构图:
关于Bq24160的封装,其实就是很简单的24PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看Bq24160的的输入输出参数,如下图所示:
如上图所示,我们可以看到Bq24160的输入电压范围为最高可到10V。最大充电电流为2.5A,,典型的控制拓扑结构为BUCK,也就是说TPS54531 只能实现降压输出。Bq24160支持IIC通讯,了解了这些参数,这个对我们的设计就简单多了.
下面我们再看看Bq24160 的典型的应用电路图,如下所示:
下面我们来看看楼主应用中的几个问题。首先就是芯片的供电问题了,我们先看看IN这个PIN脚,如下图所示:
在就是芯片的另外一个供电问题了,我们先看看USB这个PIN脚,如下图所示:
关于IN 和USB这两个供电的PIN脚的电压范围,我们在使用的时候一定要注意,如下图所示:
关于输入电流的限制,我们也需要注意,如下图所示:
下面我们再来看看DRV这个PIN脚,如下图所示:
很明显DRV就是对驱动供电的功能。驱动器件内部及外部的MOSFET,关于DRV的详细的电压与电流的参数,我们也可以参考,如下图所示:
我们再来学习一下CD PIN的功能,如下图所示:
关于CD PIN的功能,我们可以参考下面的资料,如下图所示:
最后提醒大家,除了以上参数外,我们如果想Bq24160芯片正常工作,还需要注意PCB的布局问题,如下图所示:
关于PCB的布局方面,大家如果有什么疑问的话,还可以直接参考TI的设计例子,如下图所示: