Part Number: LM27402
如题,空载电压正常,接负载仪无反应,甚至还会掉输出电压,无解了,特地上论坛求助,感谢TI工程师无私解答,下面附上设计图。



希望可以得到layout建议!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
如果你是直接带满载测试?
有没有用电子负载测试过,从空载开始加载,逐步加载,看最大能带在多大?
都测试了,没有带载能力,只有空载电压是正常的,可以帮忙看看是哪个设计出错了吗,元器件都放在正面。
Hi
首先确认选择的功率电感饱和电流足够大,然后就是确认电流保护电路,包括noise尽量小(电容Csby电容尽量靠近芯片Pin脚),最后就是layout上功率回路尽量小。(具体的layout,尽量按照datasheet要求来做)。
CSBY 已经贴着芯片PIN,会不会是CS/RS 过流检测的问题?我看官方工程layout都是放在电感下面过孔连接。
HI
电路(过流保护)部分可以借助TI在线仿真webench确认。
你可以用示波器测试电流保护信号,如果电感没有问题的话,我比较担心的是layout.
电感是1R0 尺寸比常规1770尺寸还要大,饱和电流大概是40A,没有电流探头不知道咋测。
Hi
有用webench确认过电路吗?
有没有示波器?
layout有没有严格按照datasheet来做。(只是看图,很难确认的,还是需要按照datasheet来做)