Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
关于bq27541-V200的hibernate模式有几个问题。
背景:电池使用bq27541-V200,为了应对长期存储,出厂前会进入hibernate模式。
有几个问题:
1. 发到客户终端手中大约有10%自耗电太大导致电压和SOC下降,怀疑是退出了hibernate模式,那么有哪些条件的发生会导致退出hibernate模式?
2. 客户对库存30组(已进入了hibernate模式)使用bqstudio进行检测,有9pcs电池的bqstudio的hibernate标志位是绿色的,那么hibernate标志位由红变绿的条件是什么?为什么我没有输入clear指令(0x0012)它会由红变绿?
3. 进入hibernate后有没有非破坏性的方法进行检测其是否真的进入了这个模式?
谢谢!