Other Parts Discussed in Thread: LM25088, LM3444
楼主min wang 想使用LM25088设计一款DCDC的降压电源,但是对其功能以及如何使用不太明白,故发帖求助:如图:希望做一个16-33V输入12v 5a输出的电源。空载或者带几百毫安载荷,都只有不到5v输出。测量得:C1:17V ;en脚2点几V, C4:7.69v,C3:5.6v左右。由于示波器坏了。用万用表的最大最小值档位测量Q1的GS之间电压最大值不超过1V. R4两端无明显电压,FB脚到地低于1V。Q1的s点一直跟电源输出电压一致。但取下Q1时,上电Q1的GS对应的焊盘上有8v左右的电压,但按上Q1就几乎没有电压了。换了几个板子结果一样。焊接上电阻我都量过应该没得问题。请问这个是什么问题,如何处理。
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/8679.aspx

对于楼主的这个问题,TI FAE:Johnsin Tao 给出了解答:首先建议您先确认一下您的电路图,MOS Q1与二极管D1的连接点是与芯片的SW连接的,这个连接的影响之一就是与C3构成charge pump电路为MOS提供驱动信号,不连接直接导致MOS驱动异常。

以上就是关于LM25088MOS推动电压不足问题的解答,我们可以好好学习一下。
那么 LM25088究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用LM25088来设计电源呢。LM25088的驱动究竟是如何处理的呢?这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下LM25088这款芯片的详细功能,如下图所示,是LM25088的封装结构图:

关于LM25088的封装,其实就是很简单的PWP 16PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看LM25088的的输入输出参数,如下图所示:

如上图所示,我们可以看到LM25088的输入电压范围是从4V到42V,输出最大电流为10A,输出电压范围从1.2V到40V,典型的控制拓扑结构就是BUCK和,也就是说,LM3444是可以实现降压设计的。这个对我们的设计就简单多了。
下面我们再看看LM25088的典型的应用电路图,如下所示:
从LM25088的典型应用电路,我们可以很明显的看到和楼主的电路的差异,也就是SW的接法出了问题。那么SW的功能究竟是什么呢?我们一起去了解一下,如下图所示:
从上面的内部结构我们可以看出来:SW与Cboot构成charge pump电路为MOS提供驱动信号,不连接直接导致MOS驱动异常。
我们需要注意SW PIN的降额问题,如下图所示:
然后就是芯片的驱动能力,如下图所示:
我们在电路设计的时候,同时还需要关注与SW连接的CBOOT的电容的计算,可以参考西面的公式:

以上就是关于LM25088 MOS推动电压不足问题的分析学习,以及使用LM25088设计电路的驱动需要注意的一些问题,与大家分享一下。