如上述标题,请教各位大神,设计的电路中采用的是TPS61097A 3.3V稳压芯片,为什么用2节7号新电池供电的时候,电源端电压会有0.2V左右的压降,并且随着电池电压的降低,电源端压降会逐渐增大。采用数字电源供电也存在这种现象,压降比电池供电更大,请问这是TPS61097A这款电源芯片输出不够的原因?还是说我的电路板设计中存在问题导致这种现象?TPS61097A的输出电流可以达到150mA,且我测过正常工作的时候,电流才60几个mA。
还望各位大侠不吝赐教,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如上述标题,请教各位大神,设计的电路中采用的是TPS61097A 3.3V稳压芯片,为什么用2节7号新电池供电的时候,电源端电压会有0.2V左右的压降,并且随着电池电压的降低,电源端压降会逐渐增大。采用数字电源供电也存在这种现象,压降比电池供电更大,请问这是TPS61097A这款电源芯片输出不够的原因?还是说我的电路板设计中存在问题导致这种现象?TPS61097A的输出电流可以达到150mA,且我测过正常工作的时候,电流才60几个mA。
还望各位大侠不吝赐教,谢谢!
Hi
输出电压偏低代表输出电流受到限制,所以可能是电感饱和,这可能和输入电压偏低导致的。
首先你需要确认你输入电容必须紧紧靠近电感输入和芯片输入,电容要足够大,电池到芯片输入(电感输入和芯片输入)走线尽量宽一点。
其次,你需要确认在最低的输入时,也就是最大的输入电流时,电感的峰值电流比较小于其饱和电流。
Hi
输入电压越低,输入电流是越大的;如果输入layout不好,存在电压下拉,会进一度增加输入的电流,使得电感容易饱和,最终无法达到预期能量传送而导致输出电压达不到。
Hi
电池电压下降,是端点电测试电池电源的两端还是怎么样测试的? 是否在电池的连接中存在压降,因为输入电压越低,电流是越大的,所以如果是因为某个阻抗偏大造成的,是会因为输入电压越低这个压降越大的。