TPS61176在调光过程中,当占空比为4%-35%的时候LED会出现闪烁,PWM频率为11.718Khz。
原理图
求解答,在线等
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS61176在调光过程中,当占空比为4%-35%的时候LED会出现闪烁,PWM频率为11.718Khz。
原理图
求解答,在线等
Hi
能否将PWM脚的波形传上来看一下?
按照参照MOS g脚电阻建议大一点。
Hi
还有输入电容尽量靠近电感输入脚? 有没有更换电感看看效果?
不觉得是肖特基的问题。
Hi
你上面的PWM波形就是PWM脚的吗? 这个方波电压上升有点不对,应该比较规则。
PWM脚是非常规则的方波 等我回去抓下
G脚电阻已经改大到260K了
电感用的是6.8UH的 没用图上的4.7 ,我可以回去换下试试
我也不能确定是肖特基的问题 但是换了以后就会好点 ,换了之后也没抓波形
图上的波形是IFBx脚的波形 不是PWM波形