有没有带使能控制类的电压跟随器,有的话给介绍一款,要求电压输入范围为4V---7V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
如果用电源来做,大部分芯片的参考电压都是固定的,除非找参考电压可以外设的芯片来做,这样反馈会随着参考电压变化来变化。
topy应该是隔离的或者是buck-boost.
没有,这个电压就是我的电池电压,设备是电池供电,所以我想着用AD 来采集电池电压并记录,对硬件不熟,如果可以希望可以给出,类似的参考电路
恩,这个我知道,可用电阻分压的话相当于电阻一直在消耗电量,考虑到功耗,要求只有在采集的时候电池电压才能通过电阻分压进入AD,当不采集的时候就断开,原来是打算用个三极管来控制通断的,可实验后发现不行,电压只有2V,并且不会随着电池电压降低而降低,所以我想着用一个带使能端的电压跟随器
对功率没什么要求,主要是采集电池的电压值,您的意思是用运放做一个跟随?还是什么啊,能具体的说一下么
Hi
AD输入端电流是非常小的。
可以考虑用大一点的分压电阻,但是要注意电阻的精度,以及这个精度是否满足?
用带使能的运放也可以。