Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812
在数字电路系统应用中电源管理芯片扮演越来越重要的角色!需要连续长时间保持可靠和稳定工作!随着半导体芯片集成技术的不断发展,传统的串联稳压芯片诸如lm7805等由于效率较低逐渐被低功耗、低压差稳压芯片和DC-DC芯片所代替!美国TI公司的电源管理芯片由于性价比高占有了相当多的市场份额!
对初学者来说可能会遇到各种各样的问题。
网友zhiming wen提出的问题:
我在使用TPS74201时,TPS74201的芯片被损坏。测量其BIAS和GND管脚,发现两者之间的阻抗只有8欧姆左右。
我的电路图(在附件)如下所示。已经损坏了好几片了。这大概是什么原因造成的?
帖子原文链接地址如下:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/76857.aspx
TI 的FAE:Frank 1 ,Jason Shen,Johnsin Tao参与回答;
由 Johnsin Tao 最后回答解决了问题。
解决办法:注意PowerPad需要与Gnd焊接,除了为芯片散热以外也影响电性的,容易造成芯片损坏。(与PowerPad连接的GND需要尽量扩张面积用于加大散热面积,特别是这类大电流输出的LDO)
Johnsin Tao的经验非常好,值得学习和推广!在我的设计应用中使用32bit tms320f2812 dsp芯片,数据运算处理很不错,但工作功耗较大,需要内核1.8v以及数字i/0、模拟3.3V等电压,电源管理芯片用Tps70351,带上电复位功能, Tps70351底部封装也有PowerPad ,实际工作中同样需要接Gnd散热,,可以提高系统可靠工作!
同样原理cc2540f和cc2541f蓝牙芯片封装底部PowerPad需要连接工作电源地,起到散热作用!
最后发表感谢:
咱们论坛非常棒,
东西南北聚一堂。
感谢中文社区网,
德州仪器美名扬。
感谢一年来帮助我的朋友们!
感谢论坛的工作人员和版主们!谢谢你们!
感谢咱们的论坛提供的良好平台!
期待论坛在新的一年越来越好!祝愿各位工程师在新的一年工作顺利!