Part Number: UC3525A
1.反馈环路不变,单片机分时控制芯片的2脚的参考电压
上电3秒内时,单片机GPIO1输出0,则芯片2脚电压为5.1V左右,此时Vo输出110V
上电3秒后, 单片机GPIO1输出1,则芯片2脚电压为3.4V左右,此时Vo输出75V
请问这种接法的时候,2脚参考电压是否高了,或者运行的过程中不要改变2脚电压?
参考别家产品2的电压是2,5V~2,6V且整个过程中电压不做改变,只改变Vo输出反馈回来的参数
2.芯片的1脚到芯片的9脚之间电阻取值的规则是什么?是否需要并RC电路或者串RC电路?

误差放大器的9脚电压是否可以在2.5到5.1电压范围之内?
其他问题如下:
1.升压输出是否需要反并续流二极管?
2.PCB layout需要注意什么?
3.误差放大器的接法是按普通的运算放大器接还是按比较器接?
4.怎么防止误差放大器自激振荡?
5.有没有关于UC3525的官方例子供参考?
推挽升压电路基本如下

谢谢!