Other Parts Discussed in Thread: TPS24701
使用热插拔控制/保护芯片TPS24701, 规格书上工作电压范围2.5V--18V,实际测试3.5V供电时 短路保护不起作用,即输出电压直接短路到GND时 Vgate脚输出不为0V(约2.8V),不能关断外置MOS管;只有过载时(25mV)保护有作用,比如设置1.5A(16.5mΩ sense电阻)过流保护,接2欧姆水泥电阻负载时,Vgate会输出0V 关断外置MOS管。这是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果芯片供电是由同一个电源供电,如果短路了,那么供电电源就被拉低了。
你好,是这样的,这个问题要看输入电源的输出阻抗到底有多大的,谢谢。
你好,如果电源的输出阻抗很小,你的电压完全可以在采样电阻上分担,谢谢。