Other Parts Discussed in Thread: LM1117
我做了一个实验,测出LM1117的三个引脚(输入引脚,输出引脚,接地引脚)的电流。
理论上 输入引脚的电流 = 输出引脚和接地引脚的电流之和。
实际测出,接地引脚的电流一般情况下为0, 输入引脚的电流 = 输出引脚的电流。这意味着如果要把12V转换为5V,消耗在LM1117上的功耗将占总功耗的7/12,这样的设计是不可取的?需要输入电压和输出电压的差距不要过大,这样,功率就不会白白浪费在LM1117上,是不是这样
实际测试时,我用LM1117-1.8, 当输入电压上调至11V左右时,接地引脚的电流很快上升,不等于0了,后来LM1117芯片就坏了。是不是因为输入输出压差过大?