Other Parts Discussed in Thread: LM2621, TPS61175, TPS55340, TPS55330, LM25118, LMR61428
TI专家, 您好
本司现在需要设计一款DC-DC Booster, 一路需要从5V升到5.5V左右, 另外一路需要从12V升到12.5V左右,两路的最大输出电流需要达到2A。为了增加灵活性,要求每路的输出电压可以通过电位器进行调节。比如5V输入时,输出电压至少可以从5.3V~6V之间调节;12V输入时,输出电压至少可以从12.3V~13V之间调节。
网上搜到符合该条件的TI芯片很多,但是不知道哪款最合适。最好是简单易用的,不需要太多计算的。请TI专家推荐一款~~~谢谢~~~