TI专家, 您好
本司现在需要设计一款DC-DC Booster, 一路需要从5V升到5.5V左右, 另外一路需要从12V升到12.5V左右,两路的最大输出电流需要达到2A。为了增加灵活性,要求每路的输出电压可以通过电位器进行调节。比如5V输入时,输出电压至少可以从5.3V~6V之间调节;12V输入时,输出电压至少可以从12.3V~13V之间调节。
网上搜到符合该条件的TI芯片很多,但是不知道哪款最合适。最好是简单易用的,不需要太多计算的。请TI专家推荐一款~~~谢谢~~~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI专家, 您好
本司现在需要设计一款DC-DC Booster, 一路需要从5V升到5.5V左右, 另外一路需要从12V升到12.5V左右,两路的最大输出电流需要达到2A。为了增加灵活性,要求每路的输出电压可以通过电位器进行调节。比如5V输入时,输出电压至少可以从5.3V~6V之间调节;12V输入时,输出电压至少可以从12.3V~13V之间调节。
网上搜到符合该条件的TI芯片很多,但是不知道哪款最合适。最好是简单易用的,不需要太多计算的。请TI专家推荐一款~~~谢谢~~~
您好,
两路可以不用同样的芯片。 输出电压是通过一个电位器(比如10圈, 100k那种的的电位器)进行调节。 TI上面可以找到TPS55330,TPS55340, TPS61175等这样的DCDC 控制器,但我不确定这样的芯片能否用电位器对输出电压进行一个大范围的调节。
输出电压5.3V~6V及12.3V~13V只是一个期望的调节范围,比如如果能做到5.3V~15V及12.3V~20V之间可调那就最好不过了。
Hi, Jason
两路可以使用不同的芯片,采用那种电阻式的电位器(比如10圈,100k阻值的电位器)进行调节。电压输出调节范围如果能够更大就更好。查看了TPS55340, TPS61175等DCDC Boost控制芯片,这些芯片可以得到一个确定的输出电压肯定没有问题。因为我们要求输出可调,所以不知道这样的芯片可否满足我们的要求。
也看了像LTC3780,LTC3789这样的升降压芯片,也存在同样的疑问,即通过电位器改变输出电压时,其他元器件是否需要改变。
LMR61428这样简单易用的芯片不确定是否满足我们的电流要求。麻烦分析一下。谢谢
你好,至于能不能做到可调,你只要保证静态下,各输出电压均为稳定的即可,谢谢。
你好,LMR61428是满足你的电流需求的,开关电流最大2.85A,只要你的电流纹波不是取的太大都可以,但是最好是选用有些余量的芯片,谢谢。
LMR61428 可以满足你的要求,只是电流在极端情况下可能满足不了要求。
TPS55340 可以满足你的要求。
电位器调节对于整体的设计影响不大,只是电位器需要质量比较好,调节的过程是连续变化的,最好接在反馈调节的下端。
你好,说实话,真的不建议电位器这种东西,可靠性不搞,谢谢。
不用电位器,输出又可以调节的话,估计得用单片机来实时调整需要的输出电压了。
再就是根据输出电压来临时更换分压电阻也是一个办法,尽管不灵活。
你好使用固定电阻无法做到连续调节,只能做到某些点,谢谢。