最近看DATESHEET,有个疑惑,下图是DATESHEET中figure 10.是检测电池插入的一个波形。。
对他的波形不是很理解。我把它分为了六个阶段,我的想法是:
(1)此过程为空载不接电池状态下,上电。此时的VBAT电压大约有18V左右。是不是这时的电压应该接近输入电压??
(2)8mA放电,电压降到Vlowv以下,随后上升沿表示有一个125mA充电,电流波形看不清,只有揣测了,呵呵。升到18V左右。
(3)125mA充电,冲到超过了Vrech
(4)这个过程不是很理解?电流看样子也有几百毫安的样子,电压也下降了一点点,为什么此时电压会下降?
(5)此时整流关断,没有电流。电压也没有变化。时间大概是五百毫秒样子,估计是内部逻辑在判断
(6)正常充电。
问题:按照我的以上理解,1:过程(1)为不接电池空载段波形的话,是否VBAT电压要等于输入电压??我测了一个电池插入波形
2:过程(4)电压下降后一直维持不变,是否是这个电压就是电池电压?
我还是菜鸟,所以后很多不是很懂的地方。有什么好的见解或是好的解答,,大家都交流一下!!欢迎TI的高手们来解答
我测过一个不接电池,系统也不连接负载,空载的波形,输入20V直流电压,如下 :黄色是上管驱动 ,蓝色是电池端电压,红色是电感端波形,前段还能理解,充电后
再8mA放电。后面再125mA充电就不是很理解啦。。为什么通过8mA放电电压降不下去,并且没有再循环检测???因为我这时候是没有接电池的
后半段详细波形