我的应用电路是24V转12V输出。
在高温70度的环境下,能正常输出带动12V/2A的负载,测量电压基本没有压降。
在低温-10度的环境下,接上12V/0.5A的负载,设备会反复重启,测量电压12V跳4.3V然后再跳12V。在低温-10度的环境下,将输入电压24V降到12.5V之后,输出能正常带动12V/2A的负载。
这个是什么问题,请问你们遇到过吗?感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的应用电路是24V转12V输出。
在高温70度的环境下,能正常输出带动12V/2A的负载,测量电压基本没有压降。
在低温-10度的环境下,接上12V/0.5A的负载,设备会反复重启,测量电压12V跳4.3V然后再跳12V。在低温-10度的环境下,将输入电压24V降到12.5V之后,输出能正常带动12V/2A的负载。
这个是什么问题,请问你们遇到过吗?感谢!
Hi
反馈电阻应该没有问题,只是要注意对应调整前馈电容。
输入电容尽量靠近芯片Vin脚,将C7调大到0.22uF看看。
Hi
将Vin, SW, 输出的波形传上来看看?
另外请问你的芯片哪里买的?
量波形,是在出现问题的时候量(低温-10摄氏度往下就开始带不起负载了),还是常温环境下量(常温下工作正常)。芯片是在嘉立创买的。
HI
直接找TI购买看看,之前遇到很多次在嘉立创购买的芯片出问题。