This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

基于UCC28610 UCC27322UCC28070 5KW 交错CCM 功率因子校正转换器

Other Parts Discussed in Thread: UCC28610, UCC28070

您好:

前几天发帖子需要制作一个输入AC220输出AC400V2A的电源,正在自己拼命看资料,费劲设计的时候,突然在电源网的TI电源培训班发现了一个参考设计中有一个“基于UCC28610 UCC27322UCC28070 5KW 交错CCM 功率因子校正转换器”,比较适合我,我看你们都已经制作出成品了,我想购买2个自己测试下,不知道从哪儿购买,价格如何?再就是我在这个产品调试过程中有疑问可以问谁呢?有方便的QQ或者微信之类的告诉我下吧,老是在论坛发帖子有点慢啊?我的QQ:21036719.谢谢了 !!!!

  • 你好,这个不知道可不可以买,你可以尝试联系当地销售和技术支持,谢谢。

  • 我是山东的,不知道当地销售是谁啊?能告诉我下吗?

     

  • TI的工程师们啊,告诉我下哪儿可以买到啊?我花钱购买还不行吗?实在不行我只是购买PCB图也行啊

  • 你好,如果是TI design,应该是有原理图和PCB包括bom参考的,TI design一般是不销售的但是会提供详细的设计文档,EVM是销售的。

  • 看看能回帖了不!

  • 你好,确实是TI design,但不明白你们都制作出实物来了,为啥不销售呢?不卖我就先自己制作吧,这几天看你们提供的设计文档,绘制完原理图后,有几个地方不明白的,想问一下,但是感觉有点多,我看这个电源的设计者是“Jack Zhang”,能否告诉我下他的即时通讯的联系方式(电话、微信、QQ)啥的,我好咨询下他,发帖子有点麻烦啊?
    先问几个问题吧:
    1、输出端最终输出时DC395V,在输出端并联了几个电容,我这儿想输出的是高频的一个方波的电压,我看了他们给我的样品上把输出端并联的电容去掉就可以了,我这儿设计的时候可否把这几个电容去掉呢?再说就是在输出端经过几个电阻分压后,接到了UCC28070的4脚Vsense端子,去掉电容是否影响整个 电源输出的控制呢?调节分压电阻是否可以控制输出电压呢?
    2、在本设计中由UCC28610输出了一个DC13V给UCC28070供电,在DC13CV的开关电源中有一个变压器室T5,在你们给的设计资料中,没有T5的详细参数,我无法去购买这个变压器啊,你们能否给提供下关于这个变压器的详细参数呢(不好意思,第一次做电源,变压器的计算不会啊)?
    3、UCC28070的10脚是电流反馈的基准端,我是不是调节这个基准端的电压就可以控制输出的最大电流了呢?
    4、你们驱动MOS管子用的是带有EN功能的UCC27332,为什么在电流检测后,经过比较器的比较只控制B相的EN端子,没有控制A相的EN端子呢?
    先问这几个问题吧,不好意思,有点啰嗦了啊!!!!!

  • Hi

       这个只是TI出的一个参考设计,可以参考,但是是没有出5KW的EVM扳的。

  • HI

       TI的授权代理商联系方式: http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957

       点击“+” 看到联系方式,你可以找代理商确认一下,或者问一下他们是否有做这个芯片大功率的板子?(就近联系)

  • 好的,谢谢啊,我去联系下,我上一个帖子的问题你们还没有回答我啊!